Schmalz

Manipulation manuelle • Bois • Planches de bois • Tubes de levage par le vide JumboErgo

Préhenseur à aiguilles JumboErgo pour panneaux d'isolation en fibres de bois

Afin de fournir une solution sûre et ergonomique pour la manipulation des panneaux de fibres de bois lors de la préfabrication, la nouvelle pince à aiguilles a été développée. La nouvelle préhenseur à aiguilles, associée au lève-tube JuboErgo, assure une manipulation rapide et sûre des panneaux d'isolation en fibres de bois. La préhenseur à aiguilles se compose de 2 ou 4 modules d'aiguilles, chacun avec une position d'aiguille contre-rotative, la commande pneumatique incluant le module de sécurité et le système de traverse adapté. La charge maximale par module est de 25 kg, mais dépend également des propriétés du matériau de la pièce. Des tailles spéciales et des solutions de systèmes automatisés sont également possibles.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier