Schmalz

Manual handling • Wood • Wooden sheets • Vacuum tube lifters JumboErgo

진공관 리프터 JumboErgo는 대형 목재 패널로 CNC 머시닝 센터의 로딩을 단순화합니다.

무대 제작자는 CNC 머시닝 센터의 부하를 최적으로 제어하기 위해 Schmalz에서 진공 처리 시스템을 구입하기로 결정했습니다. 진공 리프터를 사용하면 대형 목재 패널을 인체 공학적으로 효율적으로 처리할 수 있습니다.

진공관 리프터 JumboErgo에는 대형 목재 패널을 단단히 고정하기 위한 4중 흡입 패드가 장착되어 있습니다. 지속적으로 조정 가능한 트래버스 덕분에 석션 패드는 더 작은 공작물에도 적용할 수 있습니다. 진공관 리프터를 사용하면 유지 및 리프팅 프로세스가 중진공으로만 실현됩니다. 부하의 낮추기 및 올리기는 오토바이 스로틀 그립과 유사한 인체공학적 트위스트 그립으로 제어됩니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.