Schmalz

Manual handling • Wood • Wooden sheets • Vacuum tube lifters JumboErgo

표면 그리퍼가 있는 진공관 리프터 JumboErgo는 홈이 있는 공작물의 핸들링을 용이하게 합니다.

생산 시 CNC 머시닝 센터에는 범용 플레이트가 장착되어 있습니다. 플레이트의 무게는 최대 80kg입니다. 직원의 신체적 부담을 줄이고 운송을 보다 효율적으로 만들기 위해 회사는 슈말츠에서 진공관 리프터를 구매하기로 결정했습니다. 진공관 리프터 JumboErgo에는 FM 영역 그리퍼가 장착되어 있습니다. 에어리어 그리퍼에는 실링재로 특수 폼이 장착되어 있습니다. 이는 공작물 표면의 오목한 부분을 최적으로 밀봉합니다. 진공관 리프터는 중진공만으로 홀딩과 리프팅을 동시에 실현합니다. 추가 체인 호이스트를 사용할 필요가 없습니다. 인체 공학적 컨트롤은 오토바이 스로틀 그립과 유사한 방식으로 작동하며 "가속"으로 부하를 낮추고 "액셀러레이터 해제"로 부하를 들어 올립니다. 석션 리프터는 Schmalz SK 기둥 장착형 지브 ​​크레인과 함께 사용됩니다. 알루미늄 크레인 지브가 있는 선회 지브 크레인은 이동이 용이하다는 점이 인상적입니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.