Schmalz

Manual handling • Wood • Wooden sheets • Vacuum tube lifters JumboErgo

Podnośnik próżniowy do rur JumboErgo z chwytakami o dużej powierzchni ułatwia przenoszenie elementów z wgłębieniami

W produkcji centra obróbcze CNC są wyposażone w płyty uniwersalne. Płyty mają ciężar do 80 kg. W celu zmniejszenia obciążenia fizycznego pracowników oraz zwiększenia efektywności transportu firma zdecydowała się na zakup podnośnika do rur próżniowych firmy Schmalz.

Podnośnik próżniowy JumboErgo jest wyposażony w chwytak FM o dużej powierzchni. Chwytak o dużej powierzchni jest wyposażony w specjalną piankę jako materiał uszczelniający. Dzięki temu wgłębienia na powierzchni obrabianego przedmiotu są optymalnie uszczelnione. Podnośniki podciśnieniowe realizują zarówno proces mocowania, jak i podnoszenia wyłącznie z wykorzystaniem podciśnienia. Użycie dodatkowego wciągnika łańcuchowego nie jest konieczne. Ergonomiczny element obsługi działa podobnie jak uchwyt przepustnicy motocyklowej; opuszczanie ładunku odbywa się przez "dodanie gazu", a podnoszenie przez "zdjęcie gazu". Podnośnik ssący jest używany w połączeniu z kolumnowym żurawiem obrotowym SK firmy Schmalz. Kolumnowy żuraw obrotowy z aluminiowym wysięgnikiem przekonuje łatwością przemieszczania.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.