Schmalz

Manuelle Handhabung • Holz • Holzplatten • Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo mit Flächengreifern erleichtert die Handhabung von Werkstücken mit Aussparungen

In der Produktion werden CNC-Bearbeitungszentren mit Universalplatten bestückt. Die Platten haben ein Gewicht von bis zu 80 kg. Um die körperliche Belastung der Mitarbeiter zu reduzieren und den Transport effizienter zu gestalten, entschloss sich das Unternehmen zur Anschaffung eines Vakuum-Schlauchhebers von Schmalz.

Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo ist mit einem Flächengreifer FM ausgestattet. Der Flächengreifer ist mit einem speziellen Schaum als Dichtmaterial ausgerüstet. Dieser dichtet die Aussparungen auf der Werkstückoberfläche optimal ab. Vakuum-Schlauchheber realisieren sowohl den Halte- als auch den Hebevorgang ausschließlich mit dem Medium Vakuum. Der Einsatz eines zusätzlichen Kettenzugs ist nicht erforderlich. Das ergonomische Bedienelemente funktioniert ähnlich wie ein Motorrad-Gasgriff, das Senken der Last erfolgt durch „Gas geben“, das Heben der Last durch „Gas wegnehmen“. Der Saugheber wird in Kombination mit dem Säulenschwenkkran SK von Schmalz eingesetzt. Der Säulenschwenkkran mit Aluminium-Kranausleger überzeugt durch seine Leichtgängigkeit.

Mehr anzeigen
Produktanfrage

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb