Schmalz

Manual handling • Wood • Wooden sheets

수직 패널 보관소에서 꺼내고 수평 기계 로딩을 위한 진공 리프팅 장치 VacuMaster Multi

지금까지 많은 회사에서 기계식 패널 집게를 사용하여 수평 톱을 적재했습니다. 생산 공정을 최적화하고 패널 손상을 방지하기 위해 Schmalz에서 진공 리프팅 장치를 구매하기로 결정했습니다. 진공 리프팅 장치 VacuMaster Multi를 사용하면 최대 400kg의 목재 패널을 수평으로 이동할 수 있습니다. 나무 패널을 스택에서 들어 올려 처리 센터에 놓습니다. 사용이 간편하여 한 명의 직원만 문제 없이 목재 패널을 이동할 수 있습니다. 표준 피벗 제어 핸들은 모든 높이에서 인체공학적 작업을 보장합니다. 두 개의 큰 흡입 컵은 트래버스에서 무한히 조정 가능합니다. 이를 통해 리프팅 장치를 크고 다루기 힘든 슬래브에도 적용할 수 있습니다. 강력한 진공 송풍기로 다공성 패널을 처리할 수 있습니다. 송풍기의 역전 밸브는 빠른 보관을 보장합니다. 전자 경고 장치는 정전 시에도 안전한 작업을 보장합니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.