Schmalz

Manual handling • Wood • Wooden sheets

Elevador por vacío VacuMaster Multi para la retirada de un depósito vertical y la carga horizontal de una máquina

Hasta ahora, la carga de la sierra horizontal se realizaba en la empresa con unas pinzas mecánicas para planchas. Para optimizar el proceso de producción y evitar daños en las planchas, la empresa decidió adquirir un elevador por vacío de Schmalz.

Con el elevador por vacío VacuMaster Multi se pueden manipular horizontalmente planchas de hasta 400 kg de peso y depositarlas sobre una sierra horizontal. Con su función de basculación de 90°, el elevador por vacío es la solución ideal para bascular, manipular verticalmente y retirar del depósito vertical planchas de hasta 300 kg. Con el asa de manejo orientable de serie, el empleado puede manejar el VacuMaster Multi de forma muy ergonómica. Las dos grandes ventosas se pueden ajustar sin etapas en el travesaño para manipular sin esfuerzo incluso planchas grandes y poco manejables. Además, la seguridad en la manipulación viene garantizada mediante el uso de un potente soplante con masa centrífuga adicional en combinación con un dispositivo de aviso electrónico.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.