Schmalz

Manipolazione manuale • Legno • Pannelli di legno • Dispositivi di sollevamento a vuoto

Dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster Multi per il prelevamento da un appoggio a piastra verticale e per il caricamento macchina orizzontale

Fino ad ora nell'azienda il caricamento della segatrice orizzontale avveniva mediante una pinza per pannelli meccanica. Per ottimizzare il processo di produzione e ridurre i danneggiamenti dei pannelli, si è deciso di acquistare un dispositivo di sollevamento a vuoto di Schmalz.

Con il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Multi i pannelli di legno con un peso fino a 400 kg possono essere movimentati orizzontalmente e deposti in una segatrice orizzontale. Con la sua funzione di rotazione di 90° il dispositivo di sollevamento a vuoto rappresenta la soluzione ottimale per ruotare i pannelli con un peso di fino a 300 kg, movimentarli verticalmente e prelevarli dal supporto verticale. Grazie alla maniglia di comando ruotabile di serie, l'operatore può utilizzare il VacuMaster Multi con la massima ergonomia. I due grandi box di aspirazione sono, sulla traversa, regolabili in modo continuo e possono così movimentare senza problemi anche i pannelli poco maneggevoli. Inoltre, la sicurezza di manipolazione viene garantita dall'impiego di una soffiante per il vuoto potente con una massa centrifuga supplementare abbinata a un dispositivo di allarme elettronico.

Mostra di più
Inchiesta sul prodotto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello