Schmalz

Manual handling • Wood • Wooden sheets

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Multi zur Entnahme aus einem vertikalen Plattenlager und zur horizontalen Maschinenbeladung

Bisher erfolgt bei vielen Firmen die Beladung der horizontalen Säge durch eine mechanische Plattenzange. Um den Produktionsprozess zu optimieren und Beschädigungen der Platten zu vermeiden, entschied man sich zur Anschaffung eines Vakuum-Hebegeräts von Schmalz.

Mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Multi können bis zu 400 kg schwere Holzplatten horizontal bewegt werden. Die Holzplatten werden von einem Stapel gehoben und auf das Bearbeitungszentrum gelegt. Durch seine leichte Bedienbarkeit kann nur ein Mitarbeitender die Holzplatten problemlos bewegen. Die ergonomische Arbeit in allen Höhen ist durch den serienmäßig schwenkbaren Bedienbügel gewährleistet. Die zwei großen Sauggreifer sind auf der Traverse stufenlos verstellbar; damit lässt sich das Hebegerät selbst an große, unhandliche Platten anpassen. Das leistungsfähige Vakuum-Gebläse ermöglicht die Handhabung von porösen Platten. Ein Reversierventil am Gebläse sorgt für schnelles Ablegen. Eine elektronische Warneinrichtung gewährleistet sicheres Arbeiten, auch bei Energieausfall.

Mehr anzeigen
Produktanfrage

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.