Ergonomie
Weil Gesundheit kein Benefit ist. Entlasten Sie Mitarbeitende, bevor sie ausfallen.
Mitarbeitende erbringen täglich Höchstleistungen: Langes Stehen, schweres Heben oder monotone Abläufe bringen Körper und Geist an ihre Grenzen. Verspannte Schultern, Rückenschmerzen, trockene Augen oder Kopfschmerzen sind häufige Warnsignale. Besonders kritisch: Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE) gehören zu den häufigsten Ursachen für krankheitsbedingte Ausfälle. Die Folgen sind gravierend: Millionen Fehltage, sinkende Produktivität und eine schleichende Kostenlawine für Unternehmen. Ergonomie ist der Schlüssel, um diese Risiken zu vermeiden: Sie schafft Arbeitsbedingungen, die Gesundheit, Sicherheit und Effizienz gleichermaßen fördern.
Wie dauerhafte Fehlbelastung den Körper schädigt.
Warum schlechte Ergonomie richtig teuer wird – und wie man das ändert.
Welche Vorschriften und Richtlinien Unternehmen einhalten müssen.
Wir erklären Ergonomie einfach und praxisnah.

Die Wichtigkeit von Ergonomie wird immer noch unterschätzt. Dabei reden wir hier von Einsparpotenzialen in Milliardenhöhe.∼ Mattias Lindh, Leiter Geschäftsfeld, Handhabung
Ob im Lager, in der Pflege oder im Büro – überall entstehen Belastungen, die durch unergonomische Arbeitsweisen langfristig zu gesundheitlichen Schäden führen. Besonders kritisch sind:
Manuelle Handhabung von Lasten
Heben, Tragen, Schieben oder Ziehen von Kisten, Material oder Wägen: Selbst vermeintlich leichte Lasten können den Körper stark überlasten.
Starre oder erzwungene Körperhaltungen
Langes Sitzen, dauerhaftes Stehen oder Arbeiten in der Hocke bzw. Überkopf: Solche Zwangshaltungen führen auf Dauer zu Beschwerden.
Kraftintensive Tätigkeiten
Hämmern, Bohren, Leitern steigen oder kräftig zupacken: Arbeiten mit hohem Krafteinsatz gehen langfristig an die Substanz.
Monotone Bewegungsabläufe
Immer gleiche Handgriffe – etwa am Fließband – beanspruchen einzelne Körperregionen einseitig und dauerhaft.
Mit dem Amortisationsrechner von Schmalz lässt sich genau berechnen, ob sich die Investition in ergonomische Hilfsmittel für Ihren individuellen Fall lohnt. Lassen sich gleichzeitig Ihr Team entlasten und Ihre Kosten senken? Unser Ergonomie-Rechner liefert die Antwort.

Belastungen am Arbeitsplatz sind kein Schicksal – sie lassen sich wirksam reduzieren. Entscheidend ist, Ergonomie konsequent in den Arbeitsalltag zu integrieren. Mit den richtigen Hilfsmitteln entlasten Sie Ihre Mitarbeitenden nachhaltig.
Genau hier setzt Schmalz an. Wir bieten für jede Herausforderung die passende Lösung. Unsere ergonomischen Systeme – von Vakuumhebern über Balancer bis hin zu Exoskeletten – greifen dort, wo körperliche Belastungen entstehen: bei der manuellen Handhabung, bei Überkopf-Arbeiten oder beim präzisen Positionieren. So schaffen wir Arbeitsplätze mit weniger Belastung, mehr Gesundheit und messbar höherer Effizienz.
Ein Fass Buntes – Ergonomie trifft Farbenfreude
Protektion, Dekoration, Funktion – Lacke schützen Oberflächen, beeinflussen ihre Optik und verleihen ihnen bestimmte Eigenschaften. FreiLacke ist Spezialist für die farbigen Beschichtungen und setzt beim Handling seiner Versandgebinde auf die ergonomischen Hebehilfen von Schmalz. Dank der individuellen Konfiguration passen sie perfekt zur jeweiligen Aufgabe.
Neu
Ergonomie und Technik statt Hobelbank-Klischee
Alleine sind die großen Platten und schweren Türen nicht zu handhaben. Die Schreinerei Rothfuß erleichtert daher schon lange das Handling der großformatigen Lasten mit einer Vakuum-Hebehilfe von Schmalz. Vor einem Jahr zog der neue VacuMaster Wood für einen Feldtest ein. „Vorher war es auch schon gut“, leitet Schreinermeister Alexander Bohnet sein Fazit ein, dem natürlich ein „aber“ folgt. Wie konnte die neue Variante speziell fürs Holzhandwerk überzeugen?
Der Greifer macht den Unterschied
Wie vielfältig der Schmalz JumboFlex ist, zeigt ein Rundgang durch die Produktionshallen der Aliaxis Deutschland GmbH. Immer wieder blitzen ein silberner Kranausleger und der blaue Schutzschlauch des Vakuumhebers zwischen den Anlagen durch. Doch: So ähnlich Kran und Schlauchheber aus der Ferne wirken, so individuell ist ihre Konfiguration. Diese Vielfalt ist eine Antwort auf die Frage, warum die Ergonomie-Lösung aus Glatten hier so präsent ist.
Der Möbelpacker zum Aufgabeln
JYSK will, dass sich seine Kunden wohlfühlen. Das bereitete den Mitarbeitern im Logistiklager Rückenschmerzen – beim Kommissionieren der schweren und zum Teil unhandlichen Möbelpakete. Um die Logistiker im weitläufigen Lager zu unterstützen, suchte das Unternehmen eine ergonomische Hebehilfe, die dort entlastet, wo ein Tisch oder Schrank gerade verladen werden muss.

Mehr Ergonomie im Alltag: Entdecken Sie unsere Success Stories zur ergonomischen Handhabung.

Von Auswahlhilfen bis zum Konfigurator – nutzen Sie unsere digitalen Tools, um die perfekte ergonomische Lösung für Ihren Arbeitsplatz zu finden.

Unsere nachhaltigen Produkte senken Energie- und Betriebskosten und verbessern gleichzeitig Ihre Umweltbilanz.


Johannes-Schmalz-Str.1
72293 Glatten