Schmalz

Manuelle Handhabung • Holz • Möbelteile • Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur Be- und Entladung einer CNC-Holzbearbeitungsmaschine

Um schwere Holzplatten zu transportieren und eine CNC-Holzbearbeitungsmaschine zu beschicken wurden früher zwei Mitarbeiter benötigt, die schwere körperliche Arbeit leisten mussten. Um den hohen Personaleinsatz zu verringern und ein ergonomisches und gesundheitsschonendes Arbeiten zu ermöglichen, entschloss sich das Unternehmen einen Vakuum-Schlauchheber von Schmalz anzuschaffen.

Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo ermöglicht Handhabung schwerer Holzplatten und ist ausgelastet für eine Traglast bis zu 120 kg. Durch den am Bedienelemet integrierten Drehgriff können die Holzplatten schnell, feinfühlig und flexibel angehoben und gesenkt werden. Der Schlauchheber JumboErgo kann die schweren Holzplatten problemlos von der Horizontalen in die Vertikale schwenken. Ausgestattet ist der Schlauchheber JumboErgo mit einem Doppelsauggreifer. Die beiden Sauggreifer sind auf der Längstraverse stufenlos verstellbar. Bei dieser Anwendung ist der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo mit einem Säulenschwenkkran SK von Schmalz kombiniert.

Mehr anzeigen
Produktanfrage

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb