Schmalz

Manipulación manual • Madera • Partes de muebles • Tubos elevadores por vacío JumboErgo

Tubo de elevación por vacío JumboErgo para la alimentación y descarga de máquinas de mecanizado de madera CNC

La empresa Teisa, fundada en 1974, tiene su sede central en Madrid y es una empresa que fabrica muebles y se dedica a trabajos de interiorismo. La empresa Teisa ha sido distinguida con el sello de calidad ISO-9001:2000 gracias a la unión entre arte en el oficio, tecnología y calidad.

Antes, para transportar las pesadas planchas de madera y alimentar una máquina de mecanizado de madera CNC eran necesarios dos empleados que tenían que realizar un duro trabajo físico. Para reducir el elevado numero de personal y permitir un trabajo más ergonómico y más cuidadoso con la salud, la empresa decidió adquirir un tubo de elevación por vacío de Schmalz.

El tubo de elevación por vacío JumboErgo permite, mediante un manejo ergonómico, una flexible alimentación y descarga con pesadas planchas de madera de las máquinas de mecanizado de madera CNC . Además, las planchas de madera se pueden girar 90° con la ayuda de una unidad neumática de basculación. De forma similar a cuando se acelera una motocicleta, la pieza se desciende y eleva de manera que se consigue y garantiza un trabajo rápido y preciso. En combinación con el pescante montado sobre columna SK de Schmalz, se hace posible que una sola persona realice el trabajo. La solución completa de tubo de elevación por vacío Jumbo Ergo y de pescante montado sobre columna SK optimiza el proceso de producción y proporciona un uso flexible y ergonómico. Nuestro sistema de manipulación por vacío cumple los requisitos de la Directiva sobre máquinas de la CE y lleva el distintivo CE, además de cumplir con las prescripciones para la prevención de accidentes en conformidad con BGR/BGV 500.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta