Schmalz

Manipulation manuelle • Bois • Pièces de meubles • Tubes de levage par le vide JumboErgo

Tube de levage par le vide JumboErgo pour le chargement et le déchargement d'une machine d'usinage du bois à commande CNC.

Il fallait auparavant deux collaborateurs pour transporter les lourds panneaux en bois et charger une machine d'usinage CNC. Ce travail exigeait de gros efforts physiques. Afin de réduire la main-d'œuvre nécessaire tout en assurant un travail ergonomique et sans risque pour la santé des collaborateurs, l'entreprise se décida à acquérir un tube de levage par le vide de Schmalz.

Le tube de levage par le vide JumboErgo de Schmalz facilite le chargement et le déchargement de machines d'usinage du bois à commande CNC. Le tube de levage JumboErgo est conçu pour déplacer des charges jusqu'à 300 kg. Une poignée tournante, semblable à une poignée de moto, permet une manipulation rapide et délicate des charges, quel que soit leur poids. La combinaison du tube de levage avec la potence sur colonne SK de Schmalz permet à un seul opérateur de réaliser toutes les tâches. L'utilisation de la solution complète composée du tube de levage par le vide et de la potence sur colonne garantit un travail efficace, ergonomique et sans risque pour la santé des opérateurs. Le rail de grue en aluminium garantit les excellentes propriétés de glissement de la potence sur colonne. Elle couvre une zone de travail pouvant atteindre 270°.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier