Zurück zur Übersicht

Schlauchheber

Schlauchheber werden dazu benutzt, Werkstücke in Intralogistik- und anderen Handhabungsprozessen zu greifen, zu bewegen und anschließend wieder abzusetzen. Hebehilfen von Schmalz werden mit Vakuum betrieben. Das Portfolio an Schmalz Vakuumhebern setzt sich aus den drei Varianten JumboFlex, JumboErgo und JumboSprint zusammen.

Schlauchheber von Schmalz unterstützen Sie in einer Vielzahl an innerbetrieblichen Logistikprozessen.

Weitere Informationen zu unseren Schlauchhebern finden Sie hier:

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

Vakuum-Schlauchheber JumboSprint

Schlauchheber im Einsatz

Schlauchheber von Schmalz entlasten Mitarbeiter in einer Vielzahl von Anwendungen und beugen so Krankheitsfällen vor. Denn schon bei geringen Lasten werden über die Dauer einer Schicht oft mehrere Tonnen bewegt. So sorgen Vakuum-Schlauchheber von Schmalz nicht nur für geringere Ausfallzeiten, sondern steigern auch noch die Mitarbeitermotivation durch ermüdungsarmes Arbeiten. Das Ergebnis: die Umschlaghäufigkeit bleibt dauerhaft auf einem hohen Niveau und sinkt nicht mit der Zeit, wie bei der Handhabung „von Hand“.

Portfolio an Schlauchhebern

Schmalz Schlauchheber werden grundlegend in drei Typen unterteilt: Mit dem Vakuumheber JumboFlex werden leichte Güter bis zu 50kg ergonomisch und in hoher Taktzahl bewegt. Die Hebehilfe JumboSprint und JumboErgo teilen sich einen Produktbaukasten und sind für höhere Lasten bis zu 300kg konzipiert. Sie unterscheiden sich in den Bedieneinheiten.

Der Schlauchheber JumboFlex ist dank seiner umfangreichen Ausstattung ein Universaltalent. Die namensgebende Flexibilität wird über eine Reihe innovativer Features erreicht: mit der intuitiven Ein-Finger-Steuerung wird das Heben, Senken und Lösen der Last mit einem einzigen Finger ermöglicht. Durch den serienmäßigen Schnellwechseladapter lassen sich verschiedene Sauggreifer in sekundenschnelle wechseln. Nicht zuletzt die Fülle an unterschiedlichen Sauggreifern für eine Vielzahl an Anwendungen unterstreicht die Wandlungsfähigkeit des JumboFlex.

Das ergonomische Handhaben größerer Lasten wird durch die beiden Schlauchheber JumboErgo und JumboSprint ermöglicht. Die unterschiedlichen Bedieneinheiten sind perfekt auf die jeweiligen Anforderungen an sie abgestimmt. Der Drehgriff des JumboErgo ist dem eines Motorrads nachempfunden und lässt den Bediener so Werkstücke feinfühlig und zielgenau bewegen. Der JumboErgo eignet sich vor allem für großflächige Werkstücke wie Platten, Kartonagen etc. Der umlaufende Bügelgriff des JumboSprint zeichnet sich durch eine einfache Bedienung aus und hilft dem Bediener dabei, den Vakuumheber passgenau auf kompakte Werkstücke wie Säcke oder Gummiballen abzusetzen.

Schlauchheber JumboFlex
Schlauchheber JumboFlex
Schlauchheber JumboErgo
Schlauchheber JumboErgo
Schlauchheber JumboSprint
Schlauchheber JumboSprint

Umfangreiches Greifersortiment für unsere Schlauchheber

Schlauchheber von Schmalz können auf ein umfangreiches Sortiment an Greifern zurückgreifen. So finden sich darunter etwa Rundsauggreifer für kompakte Werkstücke, Rundsauggreifer mit Schürze für Kunststoffsäcke, oder Doppel-, Vierfach- und Mehrfachsauggreifer für unterschiedliche Arten von Kartons. Neben Vakuum-Sauggreifern können Schmalz Vakuumheber aber auch mit Einhängehaken oder mechanischen Greifern ausgerüstet werden, was die Vielseitigkeit der Plattform eindrucksvoll unterstreicht.

Der passende Schlauchheber für jedes Vakuum-System

Unsere erfahrenen Schmalz Systemberater unterstützen Sie gerne und beraten Sie bei der Auslegung der geeigneten Hebetechnik für Ihre Anforderungen – lassen Sie sich beraten! Mehr Infos zu unseren Hebehilfen gibt es hier: Vakuum-Schlauchheber Jumbo. In unserer Mediathek können sie die Vakuumheber von Schmalz in Aktion erleben!