Schmalz

Equipo de elevación por vacío para placas de piedra

Los equipos de elevación por vacío para placas de piedra son dispositivos utilizados en la manipulación de materiales que permiten levantar, desplazar y depositar placas de piedra pesadas mediante vacío. Los siguientes equipos de elevación por vacío resultan especialmente adecuados para la manipulación de placas de piedra:

  • Tubo elevador por vacío JumboErgo

  • Tubo elevador de vacío JumboSprint

La ergonomía y la eficiencia son las características más importantes de los equipos de elevación por vacío para la manipulación de placas de piedra. Su diseño innovador contribuye a crear puestos de trabajo ergonómicos y saludables. Como resultado, se pueden reducir o evitar las bajas por enfermedad y, de este modo, aumentar la productividad.

Encuentre su contacto

Opciones para la manipulación de placas de piedra

Mueva de forma ergonómica placas de piedra de hasta 300 kg con los tubos elevadores por vacío JumboErgo y JumboSprint. El mando giratorio del JumboErgo es similar al acelerador de una motocicleta y permite mover las piezas con suavidad. La asa de manejo giratoria del JumboSprint permite un manejo preciso.

Los siguientes equipos de elevación por vacío son adecuados para la manipulación de placas de piedra:

Productos

El sistema de grúas Schmalz adecuado para cada equipo de elevación por vacío de placas de piedra

Para garantizar una manipulación ergonómica de las losas de piedra con el elevador de vacío, Schmalz puede ayudarte a elegir el puente grúa adecuado. Los puentes grúa de aluminio y las grúas giratorias se han adaptado con precisión a las capacidades de elevación de los elevadores de vacío. El sistema modular permite integrar fácilmente el elevador de vacío para losas de piedra y el puente grúa en tu entorno de trabajo.

Productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.