Schmalz

Sacos para equipos de elevación por vacío / Mercancía envasada en sacos

Los equipos de elevación por vacío para sacos y mercancías envasadas en sacos son dispositivos de manipulación de materiales capaces de levantar, desplazar y depositar piezas de forma ergonómica y segura mediante vacío. Los equipos de elevación por vacío de Schmalz para sacos y mercancías envasadas en sacos forman parte de la serie Jumbo:

  • Tubo elevador por vacío JumboFlex

  • Tubo elevador por vacío JumboSprint

  • Tubo elevador por vacío JumboSprint EX

  • Tubo elevador por vacío JumboFlex High-Stack

  • Tubo elevador por vacío Jumbo Low-Stack

Las características más importantes de los equipos de elevación por vacío para sacos y mercancías envasadas en sacos son la ergonomía y una mayor eficiencia. Las soluciones de manipulación que favorecen la salud de los empleados son ideales para recoger y depositar mercancías pesadas en sacos y sacos de gran volumen. Los tubos elevadores por vacío garantizan un lugar de trabajo saludable para sus empleados. Al utilizar un equipo de elevación por vacío, se reducen y evitan las bajas por enfermedad, lo que se traduce en el ejecutado aumento de la productividad.

Encuentre su contacto

Opciones para la manipulación de sacos y mercancías envasadas en sacos

Elige entre diferentes equipos de elevación por vacío para la manipulación de sacos y mercancías envasadas en sacos, en función de la aplicación. Las cinco categorías diferentes del tubo elevador por vacío Jumbo presentan características de aplicación específicas:

  • El tubo elevador por vacío JumboFlex mueve mercancías más ligeras, de hasta 50 kg, ergonómicamente y a un alto ritmo de ciclo, con un control elevación con un solo dedo.

  • Con los dos tubos elevadores por vacío JumboSprint y JumboSprint EX, las piezas compactas se pueden mover fácilmente gracias a la asa de manejo giratoria del operador. El modelo JumboSprint EX se utiliza en atmósferas potencialmente explosivas. Las series JumboSprint y JumboSprint EX mueven piezas con un peso de hasta 300 kg.

  • Con el tubo elevador por vacío JumboFlex High-Stack, se pueden manipular ergonómicamente sacos y mercancías ensacadas hasta una altura de apilamiento de 255 cm y un peso de pieza de 50 kg

  • El tubo elevador de vacío Jumbo Low-Stack se puede manejar de forma segura gracias a su mando giratorio y es ideal para recoger sacos desde alturas bajas o alcanzar el fondo de los contenedores de transporte. La capacidad máxima de elevación de los sacos o mercancías envasadas en sacos no debe superar los 80 kg.

Productos de Schmalz para la manipulación de sacos y mercancías envasadas en sacos

Los siguientes modelos de tubos elevadores por vacío Jumbo son adecuados para la manipulación de sacos y mercancías envasadas en sacos:

Productos

El sistema de grúa adecuado para cada equipo de elevación por vacío de sacos y mercancía envasada en sacos

Los elevadores por vacío de Schmalz para la manipulación de sacos se complementan con puentes grúa. Los puentes grúa de aluminio de funcionamiento suave y las grúas giratorias se han adaptado a las capacidades de elevación de los elevadores por vacío. El sistema modular permite una integración sencilla del elevador por vacío y del puente grúa en su entorno de trabajo actual.

Productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.