Schmalz

Especialista en superficies muy estructuradas

Manipular de forma segura piezas con superficies muy estructuradas no resulta nada fácil. Con la garra de flujo compacta SCG-HSS, Schmalz ha desarrollado una solución eficaz que facilita esta tarea. Ejerciendo una presión superficial mínima, la garra es capaz de sujetar incluso las piezas más sensibles con mucha suavidad y, al mismo tiempo, con bajos costes operativos.

Garra de flujo SCG-HSS de Schmalz durante la manipulación de circuitos impresos ensamblados.

Los circuitos impresos ensamblados son un caso típico de componentes difíciles de manipular debido a su superficie fuertemente estructurada. Para solucionar este problema, J. Schmalz GmbH ha desarrollado la garra de flujo SCG-HSS. Al ejercer una presión mínima sobre la superficie de la pieza, los componentes sensibles se pueden agarrar suavemente, incluso si tienen aberturas y bajos grados de ocupación. La SCG-HSS manipula los objetos fiel a la posición. La solución de Schmalz es idónea para componentes pequeños y permite combinar varias garras para piezas más grande.

La nueva garra de flujo dispone de una cortina ajustable que se adapta automáticamente al contorno de la superficie en cuestión y permite así el agarre de diferentes piezas sin tiempos de equipamiento adicionales. El modelo básico está hecho de aluminio no anodizado, lo que hace que la SCG-HSS sea especialmente ligera. Además, la garra tiene un diseño compacto. El generador de vacío integrado, accionado por aire comprimido, consigue una elevada capacidad de aspiración con un consumo de aire mínimo, por lo que el usuario se beneficia de unos bajos costes operativos. La SCG-HSS es conforme a la ESD y, por lo tanto, está protegida frente a descargas electrostáticas descontroladas de componentes sensibles.

Contacto con la prensa

El equipo de prensa de Schmalz estará encantado de responder a sus preguntas.

schmalz@schmalz.es

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta