Schmalz

Le spécialiste des surfaces fortement structurées

Manipuler en toute sécurité des pièces à surfaces fortement structurées n’est pas chose aisée. À cette fin, Schmalz a conçu une solution efficace avec le préhenseur à flux SCG-HSS compact. Avec une pression minimale sur la surface, ce dernier saisit même les pièces sensible en douceur, pour de faibles coûts d’exploitation.

Préhenseur à flux SCG-HSS lors de la manipulation de circuits imprimés équipés.

Typiquement, les circuits imprimés équipés sont des composants difficiles à manipuler en raison de leur surface fortement structurée. Pour cela, la société J. Schmalz GmbH a conçu le préhenseur à flux SCG-HSS. Parce qu’il n’exerce qu’une pression minime sur la surface de la pièce, les composants peuvent être saisis en douceur, même lorsqu’ils sont dotés d’ouvertures et de faibles degrés d’occupation. Le SCG-HSS manipule les objets dans le respect de la position et de l’orientation. La solution de Schmalz convient aux petits composants ; il est possible de combiner plusieurs préhenseurs pour les plus grandes pièces.

Avec un rideau à goupilles, le nouveau préhenseur à flux s’adapte automatiquement au contour de la surface respective et permet ainsi la préhension de pièces changeantes sans temps d’équipement supplémentaire. Le modèle de base se compose d’aluminium non anodisé, ce qui rend le SCG-HSS particulièrement léger. En outre, il a une structure compacte. La génération du vide intégrée fonctionnant à l’air comprimé atteint un débit d’aspiration élevé avec une consommation d’air minimale – l’exploitant bénéficie de faibles coûts d’exploitation. De plus, le SCG-HSS est conforme à la norme ESD et ainsi protégé contre la décharge électrostatique incontrôlée de composants sensibles.

Contact presse

L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier