Schmalz

Manual handling • Vacuum tube lifters JumboFlex

Tubos elevadores por vacío JumboFlex - Puesta en servicio sencilla

Con el equipo de elevación por vacío JumboFlex, podrá mover mercancías ligeras de hasta 50 kg de peso de forma ergonómica y con un elevado número de ciclos. Su asa de manejo se adapta cómodamente a la mano, lo que permite un funcionamiento prolongado y sin fatiga.

Con el control intuitivo de dos botones, puede levantar, bajar y soltar la carga de forma dinámica y controlada y suspender cargas a cualquier altura. Sus amplias prestaciones convierten a la JumboFlex en una máquina polivalente y versátil. La garra de vacío se puede cambiar rápidamente mediante un sistema de cambio rápido de serie.

Con la función de basculación opcional, las piezas aspiradas lateralmente basculan automáticamente de nuevo a una posición horizontal y pueden girar sin fin en esta posición.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.