Schmalz

Manual handling • Vacuum tube lifters JumboFlex

Vacuüm slangheffers JumboFlex - Eenvoudige ingebruikname

Met de JumboFlex vacuüm slangheffer kunt u lichtere goederen tot 50 kg ergonomisch en met een hoge taktfrequentie verplaatsen. De handgreep ligt comfortabel in de hand, waardoor je lang en zonder vermoeidheid kunt werken.

Met de intuïtieve tweeknops sturing kun je de lading dynamisch en gecontroleerd tillen, laten zakken en lossen en ladingen op elke hoogte ophangen. De uitgebreide functies maken van de JumboFlex een veelzijdige allrounder. De vacuümgrijper kan standaard snel worden verwisseld met behulp van een snelwisselsysteem.

Met de optionele kantelfunctie draaien lateraal aangezogen werkstukken automatisch weer horizontaal en kunnen in deze positie eindeloos gedraaid worden.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.