Schmalz

Almacenamiento y limpieza de las ventosas

Notas de limpieza para ventosas (basadas en DIN 7716)

Las ventosas pueden limpiarse con jabón, agua tibia y (eventualmente) un cepillo suave. Secar a temperatura ambiente. La mejor solución para limpiar las ventosas es utilizar un disolvente de limpieza tensioactivo (pH neutro) en combinación con un proceso mecánico. Recomendamos utilizar un cepillo suave o un dispositivo ultrasónico para limpiar la superficie de la ventosa. La suciedad quedará suspendida gracias a los tensioactivos del disolvente. Las conexiones de piezas de goma y metal pueden limpiarse utilizando una mezcla de etanol y glicerina en una proporción de 10:1. Tras un tiempo de almacenamiento prolongado (6-8 meses), las ventosas pueden limpiarse con una solución de bicarbonato sódico (1,5 %). No olvide aclarar los restos de la solución con agua limpia. En ningún caso deben utilizarse para la limpieza los siguientes productos: glicerina pura o disolventes como tricloroetileno, tetracloruro de carbono o hidrocarburos. También está prohibido utilizar productos de limpieza a base de vinagre u objetos punzantes, cepillos de metal o papel abrasivo.

Recomendaciones de almacenamiento para ventosas (basadas en DIN 7716)

Las ventosas deben guardarse en un lugar fresco (de 0°C a +15°C, nunca a más de 25°C ), oscuro, seco y protegido de la intemperie, del polvo, del ozono y de las corrientes de aire. Garantice también que no estén sometidos a fuerzas mecánicas. La exposición al ozono, la luz (especialmente los rayos UV), el calor, el oxígeno, la humedad y los esfuerzos mecánicos pueden acortar la vida útil de las ventosas.

Para facilitar el cumplimiento de las notas de almacenamiento mencionadas, siga atentamente las instrucciones de almacenamiento:

  • Las ventosas deben almacenarse en un recipiente cerrado. Después de sacar cantidades parciales, garantice que el recipiente se vuelve a cerrar. El uso de un saco de PE con junta hermética tendrá un efecto de apoyo. Tenga en cuenta que las ventosas de Vulkollan VU1 son una excepción, ya que la humedad en el saco puede provocar un endurecimiento posterior del material. Las medidas correctoras pueden ser la perforación de los sacos o el uso de agentes secantes.
  • Almacenamiento sin tensión. Las ventosas deben almacenarse sin tensión en las ventosas y libres de tensiones mecánicas. Las tensiones mecánicas pueden provocar una deformación de la ventosa, especialmente las ventosas con un labio de junta fino, así como las ventosas con ondulaciones. Se recomiendan cajas bajas, un apilamiento adecuado con alturas de apilamiento bajas y, en caso necesario, capas intermedias.
  • Las ventosas de Elastodur deben embalarse sin ejercer presión sobre la ventosa, especialmente al reenviarla. Recomendamos el uso de una caja pequeña.
  • Otras sustancias como disolventes, combustibles, lubricantes, productos químicos, ácidos, desinfectantes, etc. que no estén sellados al 100% no deben almacenarse en el mismo lugar que las ventosas.

En caso de cumplimiento absoluto de los puntos mencionados anteriormente, el tiempo de almacenamiento de las ventosas puede ser de 2 a 4 años (dependiendo del materiale). Debido a la influencia versátil de las diferentes condiciones ambientales no se pueden garantizar los tiempos de almacenamiento.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.