Schmalz

Fijación • Madera • •

Ventosas de bloque VCBL-B para mesas de consola Biesse en la fabricación de carcasas de muebles

Con el sistema de fijación por vacío sin tubo Schmalz para mesas de consola de Biesse con soporte de ventosas a juego se pueden realizar en un CNC todos los mecanizados corrientes con plena compatibilidad con las ventosas del fabricante de equipos originales. Las ventosas se insertan en los soportes estándar en cualquier dirección en pasos de 15° para alinear la superficie de succión según la exigencia. Las orejetas de fijación en el anillo de la boca de ventosa y los imanes permiten una fijación segura en el soporte de ventosa. La válvula palpadora integrada permite que las ventosas no utilizadas permanezcan en la mesa de la máquina.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta