Schmalz

PSPF: fuerte y suave sujeta mejor

Schmalz combina un labio hermetizante especialmente suave con un fuelle de diseño flexible, acondicionando así su nueva ventosa de fuelle PSPF para la manipulación automatizada, especialmente para bolsas que tienden a arrugarse.

Gracias al suave labio hermetizante, a la nueva ventosa de fuelle PSPF no le importan las arrugas.

Cuando las bolsas de lámina fina se llenan de líquidos, se arrugan. Para garantizar una manipulación segura y rápida, J. Schmalz GmbH combina dos materiales con propiedades muy diferentes en su nueva ventosa de fuelle PSPF: el labio hermetizante es especialmente suave y adaptable, mientras que el fuelle está reforzado. Ambos componentes están firmemente unidos entre sí y pueden así sellar de forma óptima y, al mismo tiempo, seguir la dinámica de procesos de envasado especialmente rápidos. Esto permite sujetar bolsas y envases llenos de líquido, sólido o polvo con robots delta, en encajadoras y aplicaciones pick & place, incluso con un nivel de llenado bajo.

El gran diámetro de la boquilla permite un gran flujo y los 3,5 pliegues del fuelle compensan fácilmente las diferencias de altura. Esto se traduce en una gran fuerza de sujeción y, por tanto, en combinación con el labio hermetizante, en una sujeción segura durante los ciclos rápidos. La nueva ventosa de fuelle PSPF está fabricada en silicona conforme a la FDA y es apta para el contacto con alimentos. Está disponible en diámetros de 33, 43 y 53 milímetros.

Contacto con la prensa

El equipo de prensa de Schmalz estará encantado de responder a sus preguntas.

presse@schmalz.de
Descargar el paquete de prensa

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta