Schmalz

PSPF : La force et la douceur tiennent mieux

Schmalz associe une lèvre d'étanchéité particulièrement souple à un soufflet de conception flexible, conditionnant ainsi sa nouvelle ventouse à soufflet PSPF pour une manipulation automatisée, notamment pour les sacs qui ont tendance à se froisser.

Grâce à sa lèvre d'étanchéité souple, la nouvelle ventouse à soufflet PSPF ne craint pas les plis.

Lorsque des sacs en film mince sont remplis de liquides, ils se froissent. Afin de garantir une manipulation sûre et rapide, la société J. Schmalz GmbH associe deux matériaux aux propriétés très différentes dans sa nouvelle ventouse à soufflet PSPF : la lèvre d'étanchéité est particulièrement souple et adaptable, tandis que le soufflet est renforcé. Les deux composants sont solidement reliés l'un à l'autre et peuvent ainsi assurer une étanchéité optimale tout en suivant la dynamique des processus d'emballage particulièrement rapides. Cela permet de saisir des sachets et des emballages remplis de liquide, de solide ou de poudre avec des robots delta, dans des encaisseuses et des applications pick & place - même avec un faible niveau de remplissage.

Le grand diamètre de l'arbre permet un volume de flux élevé et les 3,5 plis du soufflet compensent facilement les différences de hauteur. Cela signifie une force de maintien élevée et donc - en combinaison avec la lèvre d'étanchéité - un maintien sûr pendant les cycles rapides. La nouvelle ventouse à soufflet PSPF est fabriquée en silicone conforme à la FDA et convient au contact alimentaire. Elle est disponible en diamètres de 33, 43 et 53 millimètres.

Contact presse

L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.

presse@schmalz.de
Télécharger le dossier de presse

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier