Schmalz

Manipulación automatizada • Ventosas de vacío

¿Cómo...? Montaje de ventosas de fuelle SAOXB

En este vídeo, mostramos la instalación rápida y flexible de la ventosa de fuelle ovalada SAOXB, ideal para piezas alargadas y aceitadas de chapa y carrocería de automóviles.

La SAOXB ofrece una superficie de fricción estructurada para una elevada fuerza de retención, un labio sellador flexible para un agarre seguro en superficies alabeadas, y una gran carrera de la ventosa para una adaptación óptima a los diferentes contornos.

Se ha prestado especial atención al ajuste individual:

El conector de conexión moleteado garantiza una mayor resistencia a la torsión. El tornillo hexagonal de conexión permite un montaje fácil y seguro.

La ventosa está disponible tanto premontada con rosca conexión como en diseño modular, para una flexibilidad máxima.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta