Schmalz

Schmalz : le nouveau préhenseur KLT indique si les dimensions conviennent

Avec le nouveau préhenseur JumboFlex KLT, la société Schmalz simplifie et accélère le levage ergonomique de petits bacs de transport. Le nouveau dispositif de prise de charge convainc sur toute la ligne : sa forme est compacte, son poids est léger et son utilisation est extrêmement fiable.

Le nouveau préhenseur JumboFlex KLT de la marque Schmalz optimise la manipulation de petits bacs de transport.

Pour la manipulation ergonomique et efficace, la société J. Schmalz GmbH a développé le nouveau préhenseur JumboFlex KLT, lequel est fonctionnel, léger et compact. Il convient autant au tube de levage par le vide JumboFlex qu’aux équilibreurs à câble et aux palans électriques à chaîne. De plus, il peut être modifié pour une utilisation avec des aides au levage d’autres fabricants. Grâce à sa commande simple et fiable, il raccourcit les durées de manipulation et optimise la logistique interne : chez les constructeurs automobiles et leurs sous-traitants ainsi que dans tous les secteurs qui ont recours aux petits bacs de transport (KLT) pratiques.

Étant donné que les dimensions intérieures des petits bacs de transport diffèrent selon le modèle, Schmalz a conçu son préhenseur KLT de manière flexible : le préhenseur peut être adapté aux variantes de caisses R/RL-KLT et C-KLT avec un minimum d’efforts. Si le préhenseur et la caisse sont compatibles, la manipulation peut commencer : l’utilisateur guide le préhenseur KLT vers la caisse normée et le positionne. Ce faisant, l’aide au centrage triangulaire brevetée garantit une assise parfaite. Après le verrouillage, un affichage coloré signale clairement si l’outil est bien fermé (vert) ou ouvert (rouge). Le préhenseur KLT est disponible dans deux variantes : pour des caisses de 400 x 300 mm et de 600 x 400 mm.

Contact presse

L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.

schmalz@schmalz.ca

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier