Schmalz: La nuova pinza di presa KLT si adatta a tutto
La nuova pinza di presa JumboFlex KLT di Schmalz ottimizza la movimentazione dei contenitori per piccoli carichi versatili.
Per la movimentazione ergonomia ed efficiente, J. Schmalz GmbH ha sviluppato la nuova pinza di presa JumboFlex KLT che si contraddistingue perché è funzionale e compatta. Questa pinza di presa si adatta sia al sollevatore tubo a vuoto JumboFlex che al bilanciatore a fune e al paranco a catena. Inoltre, questa può essere modificata per adattarsi ai dispositivi di sollevamento di altri produttori. Grazie alle sue funzioni di comando semplici e sicure, contribuisce a ridurre i tempi di movimentazione e ottimizza la logistica interna - sia nelle case automobilistiche e in tutta la filiera del settore, che nelle altre branche che utilizzano i pratici contenitori per piccoli carichi.
Dato che i contenitori per piccoli carichi si differenziano per le loro dimensioni interne, Schmalz ha eseguito la sua pinza di presa KLT in modo flessibile: con poche e semplici operazioni è possibile adattare la pinza di presa alle varianti dei contenitori R/RL-KLT e C-KLT. Subito dopo l’adattamento della pinza di presa al contenitore, può iniziare subito la movimentazione: l’operatore guida la pinza di presa KLT verso il contenitore standard e lo mette in posizioni. Per il corretto posizionamento viene utilizzato un supporto di centratura brevettato a cuneo. Dopo il bloccaggio, una spia a colori segnala chiaramente se lo strumento è stato bloccato in modo sicuro (verde), oppure se è aperto (rosso). La pinza di presa è disponibile in due varianti per i contenitori da 400 x 300 oppure 600 x 400 mm.
Contatto con la stampa
Il team stampa di Schmalz sarà lieto di rispondere alle vostre domande.