Schmalz

Schmalz: Con la nueva garra KLT sabrá que puede

Con la nueva garra JumboFlex KLT, Schmalz simplifica y agiliza la elevación ergonómica de portadores de baja carga. Déjese convencer por la forma compacta, el peso reducido y el proceso mucho más seguro del nuevo alojamiento de carga.

La nueva garra JumboFlex KLT de Schmalz optimiza la manipulación de los versátiles portadores de baja carga.

Para una manipulación ergonómica y eficiente, J. Schmalz GmbH ha desarrollado la nueva garra JumboFlex KLT, funcional a la par que ligera y compacta. Se adapta tanto al tubo elevador por vacío JumboFlex como al equilibrador de cable y a los polipastos. También puede modificarse para que se adapte a los auxiliares de elevación de otros fabricantes. Gracias a su manejo sencillo y seguro, acorta los tiempos de manipulación y optimiza la logística interna tanto de los fabricantes de automóviles y sus proveedores como de todos los sectores que utilizan los prácticos portadores de baja carga.

Dado que las dimensiones internas de los portadores de baja carga varían según la ejecución de diseño, Schmalz ha diseñado su garra KLT para que sea flexible: con un poco de esfuerzo, la garra puede adaptarse a las variantes de las cajas R/RL-KLT y C-KLT. Si la garra y la caja son compatibles, puede comenzar la manipulación: el usuario guía la garra KLT hasta la caja norma y la coloca. La ayuda de centrado patentada en forma de cuña garantiza un ajuste perfecto. Tras el bloqueo, un indicador de color señala de forma clara si la herramienta está bien cerrada (verde) o abierta (rojo). La garra KLT tiene dos variantes: cajas de tamaño 400 x 300 y 600 x 400 mm.

Contacto con la prensa

El equipo de prensa de Schmalz estará encantado de responder a sus preguntas.

schmalz@schmalz.es

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta