Schmalz

Manual handling • Automotive • Car body parts • Vacuum tube lifters JumboErgo

Tube de levage par le vide JumboErgo pour la manipulation sans empreinte de toits panoramiques

Un fournisseur automobile livre aux équipementiers de première monte des toits panoramiques pesant jusqu'à 30 kg. Après les travaux de peinture, ces toits sont amenés au contrôle qualité sur un chariot à étagères. Les toits panoramiques sont placés sur un support et inspectés afin de détecter tout défaut qualitatif tel que par exemple une peinture endommagée. Le chargement tout comme le déchargement de ce support a été jusqu'à présent réalisé manuellement, sans dispositif auxiliaire. Le transport constant des toits a entraîné des problèmes de dos parmi les collaborateurs. Afin d'alléger la charge des collaborateurs et d'organiser le procédé de manière plus ergonomique, l'entreprise s'est décidée à acquérir un système de manutention par le vide de Schmalz.

Avec une capacité de charge allant jusqu'à 35 kg, le tube de levage par le vide JumboErgo satisfait aux exigences de cette étape de travail. Le levage et la dépose de la pièce se font exclusivement par la force du vide. La force de préhension requise est assurée par un puissant générateur de vide. Une poignée tournante permet à l'opérateur de réguler très précisément la dépression dans le tube de levage et ainsi de déplacer les toits panoramiques avec une grande précision. Une unité de ventilation intégrée dans l'élément de commande permet de détacher facilement la pièce étanche. Afin d'empêcher toute empreinte sur la pièce, les ventouses de la ventouse double sont équipés de « housses pour ventouse ».

La potence pivotante sur colonne souple possède une capacité de charge pouvant atteindre 45 kg. La flèche en aluminium de 6 mètres de long peut être basculée jusqu'à 270 degrés, ce qui permet de couvrir une vaste zone de travail. La potence pivotante sur colonne combinée au tube de levage JumboErgo permet un procédé ergonomique qui soulage durablement les collaborateurs.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.