Schmalz

Manual handling • Automotive • Car body parts • Vacuum tube lifters JumboErgo

Vacuüm buislift JumboErgo voor drukloze behandeling van panoramadaken

Een toeleverancier van de automobielindustrie levert panoramische daken met een gewicht tot 30 kg aan de OEM's. Deze daken worden na het schilderwerk op een rekkenwagen naar de kwaliteitscontrole gebracht. De panoramadaken worden op een houder gecontroleerd op kwaliteitsgebreken, zoals lakschade. Zowel het laden als het lossen van dit toestel gebeurde vroeger met de hand, zonder hulpmiddelen. Het voortdurende transport van de daken veroorzaakte rugklachten bij de werknemers. Om de belasting van de werknemers te verminderen en het proces ergonomischer te maken, besloot de onderneming een vacuümheffer van Schmalz aan te schaffen.

De vacuüm-slangheffer JumboErgo, met een draagvermogen tot 35 kilogram, voldoet aan de eis voor deze werkstap. Het optillen en neerzetten van het werkstuk gebeurt uitsluitend met de kracht van het vacuüm. Een krachtige vacuümgenerator zorgt voor de nodige houdkracht. Met behulp van een draaigreep kan de operator het vacuüm in de hefbuis fijngevoelig regelen en zo de panoramadaken nauwkeurig verplaatsen. Een in het bedieningselement ingebouwde ventilatie-eenheid maakt het gemakkelijk om het luchtdichte werkstuk te verwijderen. Om vlekken op het werkstuk te voorkomen, zijn de zuiggrijpers van de dubbele grijper uitgerust met zogenaamde zuiggrijperafdekkingen.

De lichtlopende kolomzwenkkraan heeft een draagvermogen tot 45 kilogram. De 6 meter lange aluminium jib kan tot 270 graden worden gedraaid, zodat een groot werkgebied kan worden bestreken. De kolomzwenkkraan in combinatie met de buizenlifter JumboErgo maakt een ergonomisch proces mogelijk en ontlast de medewerkers duurzaam.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.