Schmalz

Manual handling • Automotive • Car body parts • Vacuum tube lifters JumboFlex

Buislifter JumboFlex voor de behandeling van uitlaatsystemen

La movimentazione degli impianti di scarico con dimensioni e geometrie variabili rappresenta una vera e propria sfida per i produttori di autovetture. Spesso è necessario movimentare impianti con uno o due scarichi.

Grazie al suo sistema di presa ad area speciale con spugna di tenuta, il sollevatore tubo JumboFlex è in grado di adattarsi perfettamente a tutti i tipi di geometrie. Per esempio, la stessa pinza di presa può essere utilizzata per movimentare diversi tipi di impianti ad uno scarico. Anche i modelli a scarico doppio possono essere movimentati rapidamente e in tutta sicurezza. La pinza di presa più indicata può essere selezionata dall’ampia gamma di componenti standard di Schmalz.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.