Schmalz

Manual handling • Automotive • Vacuum tube lifters JumboFlex

Vacuüm buislift JumboFlex behandelt ruwe rubberbalen

Bij de productie van banden worden verschillende soorten rubber met bijzondere eigenschappen gemengd. In de eerste fase worden de balen ruwe rubber op een transportband getild en in porties verdeeld. De grondstoffen worden vervolgens verwerkt tot een mengsel. 

De zware balen ruwe rubber worden in één stuk op pallets en in dozen opgeslagen, zodat ze alleen met grote lichamelijke inspanning kunnen worden opgetild. De buislifter JumboFlex ondersteunt de werknemer tijdens dit proces. Ruwe rubberbalen tot 50 kg kunnen moeiteloos van de pallet worden genomen en in de portioneermachine worden geplaatst. Deze ergonomische oplossing beschermt de gezondheid van de werknemers en stelt hen tegelijkertijd in staat productiever te werken.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.