Schmalz

Manual handling • Automotive • Vacuum tube lifters JumboFlex

진공관 리프터 JumboFlex 처리 생고무 베일

타이어를 제조할 때 특수한 성질을 가진 여러 종류의 고무가 혼합됩니다. 첫 번째 단계에서 원시 고무 가마니는 컨베이어 벨트로 들어 올려지고 그에 따라 분배됩니다. 그런 다음 원료를 혼합물로 가공합니다.

무거운 생고무 곤포는 팔레트와 상자에 한 조각으로 보관되므로 큰 육체 노동을 통해서만 들어 올릴 수 있습니다. 이 과정에서 튜브 리프터 JumboFlex가 작업자를 지원합니다. 최대 50kg의 생고무 가마니를 팔레트에서 쉽게 집어서 국자에 넣을 수 있습니다. 이 인체공학적 솔루션은 직원의 건강을 보호함과 동시에 보다 생산적인 작업을 가능하게 합니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.