Schmalz

Manual handling • Automotive • Batteries • Vacuum tube lifters JumboFlex

다양한 자동차 배터리를 효율적으로 처리하기 위한 진공관 리프터 JumboFlex 배터리

독일의 한 에너지 기술 회사는 자동차 제조업체에 자동차 배터리를 공급합니다. 이 배터리는 품질 관리를 거친 다음 자동차 제조업체의 조립 라인으로 직접 선적하기 위해 선택됩니다. 지금까지는 손으로 따는 작업을 했습니다. 장기적으로 직원의 건강을 보호하고 배터리를 안전하게 취급하기 위해 회사는 슈말츠에서 진공관 리프터를 구매하기로 결정했습니다.

진공관 리프터 JumboFlex 배터리는 최대 27kg의 배터리를 효율적이고 인체공학적으로 처리할 수 있습니다. 튜브 리프터는 직관적인 제어 요소 덕분에 한 손으로 제어할 수 있습니다. 또한 JumboFlex는 몇 시간 동안 피로 없이 작업할 수 있게 해주며 사용자의 허리를 편안하게 해줍니다. 튜브 리프터에는 자동차 배터리용으로 특별히 설계된 그리퍼가 장착되어 있습니다. 자동차 배터리는 기존 솔루션과 같이 측면에 고정되지 않고 위에서 진공 상태로 고정됩니다. 이는 작업자가 포장 밀도가 높은 경우에도 이 위치에서 모든 배터리를 집어 들고 시운전할 수 있음을 의미합니다. 미리 배터리를 정렬할 필요는 없습니다.

많은 일반 배터리 모델은 진공관 리프터 JumboFlex 배터리와 특수 배터리 그리퍼로 처리할 수 있습니다. 또한, 튜브 리프터를 사용하면 배터리를 취급하는 시간을 크게 줄일 수 있습니다.

튜브 리프터는 부드럽게 작동하는 Schmalz의 알루미늄 크레인 시스템으로 완성됩니다. 크레인 시스템은 넓은 작업 영역을 커버하며 가벼운 무게 덕분에 진공관 리프터에 최적의 인체공학적 추가 기능을 제공합니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.