Schmalz

Manual handling • Automotive • Batteries • Vacuum tube lifters JumboFlex

Podnośnik podciśnieniowy JumboFlex Battery do efektywnego przenoszenia różnych akumulatorów samochodowych

Firma z Niemiec zajmująca się technologiami energetycznymi dostarcza akumulatory samochodowe producentom samochodów. Akumulatory te są poddawane kontroli jakości, a następnie wybierane do bezpośredniej wysyłki na linię montażową producenta samochodów. Do tej pory zbieranie owoców odbywało się ręcznie. W celu zapewnienia długotrwałej ochrony zdrowia pracowników oraz bezpiecznego obchodzenia się z bateriami firma zdecydowała się na zakup podnośnika próżniowego firmy Schmalz.

Podnośnik podciśnieniowy JumboFlex Battery może efektywnie i ergonomicznie obsługiwać baterie o wadze do 27 kg. Podnośnik rur można obsługiwać jedną ręką dzięki intuicyjnemu elementowi obsługi. Ponadto JumboFlex umożliwia pracę bez zmęczenia przez wiele godzin, odciążając plecy użytkownika. Podnośnik rur jest wyposażony w specjalnie zaprojektowany chwytak do akumulatorów samochodowych. Akumulator samochodowy nie jest zaciskany z boku, jak w przypadku rozwiązań konwencjonalnych, lecz chwytany od góry za pomocą podciśnienia. Pozwala to operatorowi na odessanie i pobranie wszystkich baterii w tej pozycji, nawet przy dużej gęstości upakowania. Nie jest konieczne wcześniejsze wyrównywanie baterii.

Podnośnik próżniowy JumboFlex Battery i jego specjalny chwytak do baterii umożliwiają obsługę wielu popularnych modeli baterii. Ponadto, dzięki zastosowaniu podnośnika rur, można znacznie skrócić czas obsługi baterii.

Uzupełnieniem podnośnika rur jest płynnie poruszający się aluminiowy system dźwigowy firmy Schmalz. System dźwigowy obejmuje duży obszar roboczy i stanowi optymalne i ergonomiczne uzupełnienie podnośnika próżniowego ze względu na niewielki ciężar własny.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.