Schmalz

Manual handling • Automotive • Car body parts • Vacuum tube lifters JumboErgo

파노라마 루프의 마킹 없는 처리를 위한 진공관 리프터 JumboErgo

자동차 공급업체는 OEM에 최대 30kg의 파노라마 루프를 공급합니다. 페인팅 후 이 지붕은 랙 트롤리에서 품질 관리로 이동합니다. 파노라마 지붕은 페인트 손상과 같은 품질 결함에 대해 고정 장치에서 검사됩니다. 이 장치의 로딩과 언로딩은 지금까지 도구 없이 수작업으로 이루어졌다. 지붕의 지속적인 운송은 직원들에게 허리 문제를 야기했습니다. 직원의 부담을 줄이고 프로세스를 보다 인체공학적으로 만들기 위해 회사는 Schmalz에서 진공 리프터를 구매하기로 결정했습니다.

최대 35kg의 하중 용량을 가진 진공관 리프터 JumboErgo는 이 작업 단계의 요구 사항을 충족합니다. 진공의 힘만으로 작업물을 들어올리고 내려줍니다. 강력한 진공 발생기가 필요한 유지력을 제공합니다. 트위스트 그립의 도움으로 작업자는 리프팅 호스의 진공을 정밀하게 조절할 수 있으므로 파노라마 루프를 아주 정확하게 움직일 수 있습니다. 제어 요소에 내장된 환기 장치로 밀폐된 작업물을 쉽게 분리할 수 있습니다. 공작물의 자국을 방지하기 위해 더블 그리퍼의 석션 패드에는 소위 석션 패드가 장착되어 있습니다.

부드럽게 작동하는 선회 기둥 크레인은 최대 45kg의 하중을 견딜 수 있습니다. 6m 길이의 알루미늄 붐은 최대 270도까지 회전할 수 있으므로 넓은 작업 영역을 덮을 수 있습니다. 튜브 리프터 JumboErgo와 결합된 기둥 장착 선회 크레인은 인체 공학적인 프로세스를 가능하게 하고 장기적으로 직원의 부담을 덜어줍니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.