Schmalz

Sélection des éléments de fixation

La fixation des ventouses est généralement sélectionnée en fonction des souhaits du client. Mais le type de réception dépend également de certaines contraintes :

Surfaces non planes ou inclinées
La ventouse doit pouvoir s'adapter à l'inclinaison : > rotule articulée

Différences de hauteur/d'épaisseur
Une réception suspendue est nécessaire pour compenser lesdifférences de hauteur : > tige élastique

Dans le cas présent, les tôles d'acier sont empilées sur une palette. Il est à prévoir que les extrémités des tôles pendent si elles dépassent la taille de la palette. Les ventouses doivent donc pouvoir compenser d'importantes tolérances de hauteur et d'inclinaisons.

Notre choix :

Articulation Flexolink FLK 1/4“ – 1/4“ IG
Articulation optimale des ventouses pour les surfaces de pièces inclinées.

Tige élastique FSTE 1/4“ – levée 75
Plus grande levée possible en raison des tôles pendant hors de la palette, filetage de 1/4“ pour le raccord à la rotule articulée sélectionnée Flexolink FLK.

Remarque
Lors de la sélection des éléments de fixation, veillez à ce que ceux-ci puissent bien être vissés sur les ventouses, c'est-à-dire que les filetages concordent. Le respect des charges est ainsi également assuré. Différentes possibilités de fixation et différentes données techniques sont disponibles.

Produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.