Schmalz

Mounting Elements Selection

The mounting of the suction cups is usually selected according to customer requirements. But there may be compelling reasons for a particular type of mounting:

Uneven or inclined surfaces
The suction cup must be able to adapt to the incline:
> Joint mounting

Different heights/thicknesses
To compensate for height difference, one needs a spring-supported mounting:
> Spring plunger

In this case, the steel sheets are stacked on a pallet. If the sheets are larger than the pallet, one must assume that the ends of the sheets are hanging down. This means the suction cups must be able to compensate for height differences and inclines.

For this example we choose:

Joint Flexolink FLK 1/4" – 1/4" female thread
Optimum flexibility of suction cups for inclined workpiece surfaces.

Spring plunger FSTE 1/4" – 75 stroke
Greatest stroke because of sheets hanging down from pallet, 1/4" thread for connection to selected joint mounting Flexolink FLK.

Note
Make sure when you select the mounting elements that these can be screwed onto the suction cups, which means the threads have to match. This also ensures maintaining the carrying capacities. Different mounting options and technical data are available.

Products

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.