Schmalz

Mounting Elements Selection

The mounting of the suction cups is usually selected according to customer requirements. But there may be compelling reasons for a particular type of mounting:

Uneven or inclined surfaces
The suction cup must be able to adapt to the incline:
> Joint mounting

Different heights/thicknesses
To compensate for height difference, one needs a spring-supported mounting:
> Spring plunger

In this case, the steel sheets are stacked on a pallet. If the sheets are larger than the pallet, one must assume that the ends of the sheets are hanging down. This means the suction cups must be able to compensate for height differences and inclines.

For this example we choose:

Joint Flexolink FLK 1/4" – 1/4" female thread
Optimum flexibility of suction cups for inclined workpiece surfaces.

Spring plunger FSTE 1/4" – 75 stroke
Greatest stroke because of sheets hanging down from pallet, 1/4" thread for connection to selected joint mounting Flexolink FLK.

Note
Make sure when you select the mounting elements that these can be screwed onto the suction cups, which means the threads have to match. This also ensures maintaining the carrying capacities. Different mounting options and technical data are available.

Products

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.