Schmalz

Mounting Elements Selection

The mounting of the suction cups is usually selected according to customer requirements. But there may be compelling reasons for a particular type of mounting:

Uneven or inclined surfaces
The suction cup must be able to adapt to the incline:
> Joint mounting

Different heights/thicknesses
To compensate for height difference, one needs a spring-supported mounting:
> Spring plunger

In this case, the steel sheets are stacked on a pallet. If the sheets are larger than the pallet, one must assume that the ends of the sheets are hanging down. This means the suction cups must be able to compensate for height differences and inclines.

For this example we choose:

Joint Flexolink FLK 1/4" – 1/4" female thread
Optimum flexibility of suction cups for inclined workpiece surfaces.

Spring plunger FSTE 1/4" – 75 stroke
Greatest stroke because of sheets hanging down from pallet, 1/4" thread for connection to selected joint mounting Flexolink FLK.

Note
Make sure when you select the mounting elements that these can be screwed onto the suction cups, which means the threads have to match. This also ensures maintaining the carrying capacities. Different mounting options and technical data are available.

Products

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.