Schmalz

Palettiseur

Les palettiseurs de Schmalz sont prêts à être raccordés à des effecteurs de fin. Ils sont utilisés dans toutes sortes d’applications robotiques, notamment sur des robots à portail et des robots de palettisation. Les palettiseurs sont conçus sur mesure pour répondre aux besoins des clients et sont parfaitement adaptés à l’application et à la pièce à traiter. Des éléments standard configurables permettent d’obtenir une solution de préhension à la fois économique et personnalisée. Les clients bénéficient de l’expérience vaste et du savoir-faire des experts de Schmalz.

En règle générale, les palettiseurs sont utilisés aussi bien en début de procédé qu’en fin de procédé. Ils se chargent des tâches de palettisation et de dépalettisation, telles que le chargement ou le déchargement de convoyeurs. Même les couches présentant des espaces vides, les couches mixtes, les couches intermédiaires, les palettes, les emballages en carton et les emballages sous film sont manipulés de manière sûre et fiable. Il n’est pas nécessaire de changer de préhenseur lors des changements de série.

Les palettiseurs universels peuvent manipuler des pièces variées présentant des surfaces et des géométries différentes, telles que des boîtes de conserve, des cannettes, des barquettes ou des boîtes en carton. Schmalz propose à la fois des solutions de manipulation pour les couches de produits complètes et des solutions de manipulation pour les rangées de produits. Un préhenseur à rangées se compose de différentes zones d’aspiration pouvant être déclenchées individuellement. Ainsi, le préhenseur à rangées peut créer des motifs de couches en effectuant la manipulation des pièces une à une.

Demande de produit

Qu'est-ce qu'un appareil de palettisation ?

Un palettiseur, ou robot palettiseur, est utilisé dans les entrepôts et la logistique interne. Un palettiseur est un système automatisé qui prélève des marchandises sur ou à partir de supports de charge, tels que des palettes. Un palettiseur est relié à un robot portique ou à un robot de palettisation et manipule soit des produits individuels, soit des rangées de produits, soit des couches complètes de produits.

À quoi sert un appareil de palettisation ?

Un palettiseur effectue la manipulation de couches de produits ou de rangées de produits. En début de ligne, le palettiseur prélève généralement des conditionnements vides sur des supports de chargement et les achemine vers le convoyeur. En fin de ligne, il prélève les produits finals sur le convoyeur et les dépose sur la palette. Dans les entrepôts et l'intralogistique, un palettiseur prélève des couches de produits sur différentes palettes et les assemble ainsi pour former des palettes mixtes.

Quelle est la différence entre une couche de produits et des rangées de produits ?

Sur une palette, une couche de produits est généralement composée de plusieurs rangées de produits. Lors de la palettisation ou de la dépalettisation, le système de préhension peut soit manipuler la couche en une seule fois, soit la saisir rangée par rangée. Les préhenseurs par rangées peuvent être divisés en différentes zones d'aspiration. Chaque zone saisit une pièce. Ainsi, c'est le préhenseur lui-même qui crée la disposition de la couche en desserrant les pièces une à une.

Quels sont les principaux défis liés à la palettisation ?

Le palettiseur doit souvent effectuer la manipulation de produits variés et de couches comportant des espaces vides. Il convient d'éviter les changements de préhenseur et les temps de réglage supplémentaires. Les palettiseurs universels de Schmalz prennent en charge des produits variés, de matières et de géométries différentes. Même les couches de produits et les rangées de produits comportant des espaces vides ne posent aucun problème aux palettiseurs Schmalz.

Quel est l'intérêt de la palettisation ?

Les clients bénéficient d'une manipulation sûre et sans risque de dommages, quelle que soit la taille des couches, leur disposition ou la disposition des rangées de produits. Ils peuvent ainsi atteindre un débit plus élevé grâce à l'accélération du processus. Aucun remplacement de ventouse n'est nécessaire lors des changements de série. Cela permet de réduire le temps de mise en place. Chez Schmalz, des concepteurs de systèmes expérimentés créent des préhenseurs adaptés aux exigences individuelles.

Pourquoi choisir un système de palettisation Schmalz ?

Schmalz est le leader du marché dans le domaine de l'automatisation par le vide et des systèmes d'aide à la manutention ergonomiques. Grâce à ses propres sites et à ses partenaires commerciaux, Schmalz est présent dans plus de 80 pays et sur tous les marchés importants. Schmalz Inc. est implantée à Raleigh, en Caroline du Nord. Grâce à sa présence mondiale, Schmalz est en mesure d'offrir un service et un soutien d'excellence.

À quoi ressemble un appareil de palettisation ?

Chez Schmalz, les préhenseurs en ligne sont appelés « système de préhension de surface FXP/FMP ». Le préhenseur en ligne est disponible avec un générateur de vide intégré (FXP) ou avec une connexion pour une alimentation en vide externe (FMP).

Produits

Par ailleurs, Schmalz propose des palettiseurs destinés à la manipulation de couches complètes ; chez Schmalz, on les appelle « Système de préhension de couches SPZ ». Ces palettiseurs sont disponibles en trois configurations de base, chacune dotée d'une technologie de préhension différente.

SPZ avec surface de ventouse sous vide

  • Mousse d'étanchéité pour des couches de produits homogènes et intrinsèquement stables, telles que les cannettes et les boîtes de conserve
  • Ventouses pour pièces souples

SPZ-M avec soutien de préhension mécanique

  • Stabilisation supplémentaire des couches de produits instables et poreuses, telles que les cartons et les barquettes de boissons

SPZ-M-C avec vide global

  • Force de préhension maximale pour les couches de produits qui ne peuvent pas être appliquées par le haut (par exemple, les couches mixtes et les couches comportant des espaces vides)

Quel élément d'étanchéité est utilisé sur un préhenseur à rangées ou un palettiseur ?

Le préhenseur à rangées et le palettiseur peuvent tous deux être équipés soit d'une mousse d'étanchéité, soit de ventouses.

Mousse d'étanchéité avec film adhésif à changement rapide

  • Capacités d'ajustement optimales
  • Rétablissement rapide pour des temps de cycle courts
  • Remplaçable sans résidus de colle et sans qu'il soit nécessaire de nettoyer la plate
  • Conçue pour les pièces de plus de 20 mm de large (dans la construction à 5 séries de ventouses, sur demande)
  • Avec tapis filtrant en option
  • Livrable en option avec une couche de protection SU pour une manipulation sans empreinte des pièces sensibles

Ventouses à enclenchement

  • Compensation optimale de la hauteur et effet d’amortissement
  • Remplacement rapide grâce au mécanisme d'enfoncement
  • Diamètres : 20 mm et 40 mm
  • Fabriquées en caoutchouc de silicone conforme aux normes de la FDA
  • Avec filtre à insérer en option

Aide de sélection

Caractéristiques de l'application Mousse d'étanchéité Ventouses
Pièces rigides telles que des plaques de tôle, des panneaux, des profilés et des palettes ✓
Pièces souples telles que les cartons, les sacs, les sachets et les barquettes ✓
Pièces allongées telles que bandes, profilés, planches ✓
Pièces présentant une surface rugueuse et structurée ✓
Manipulation de petites couches de produits tels que des cannettes (ouvertes ou fermées) et des boîtes de conserve à bord continu ✓

Quels types de produits un système de palettisation peut-il manipuler ?

Les palettiseurs universels peuvent effectuer la palettisation de pièces variées, présentant des surfaces et des géométries différentes, telles que des boîtes de conserve, des cannettes, des barquettes ou du carton. Les pièces peuvent être manipulées une par une, en rangées ou par couches complètes.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier