Schmalz

Paletleme

Schmalz'dan gelen paletler kol takımlarının ucunu birbirine bağlamaya hazır. Portal robotlar ve paletleme robotları gibi her türlü robot uygulamasında kullanılırlar. Paletler, müşterilerin ihtiyaçlarına göre uyarlanır ve uygulamaya ve iş parçasına mükemmel bir şekilde uyarlanır. Yapılandırılabilir standart elemanlar düşük maliyetli ancak bireysel bir kavrama çözümü sağlar. Müşteriler Schmalz uzmanlarının kapsamlı deneyimlerinden ve teknik bilgilerinden faydalanmaktadır..

Tipik olarak, paletler, hat sonu işlemlerin yanı sıra satır başında da kullanılır. Paletleme ve paletten çıkarma, konveyör yükleme veya boşaltma gibi görevleri yerine getirir. Boşluklu katmanlar, karışık katmanlar, ara katmanlar, paletler, karton ambalajlar ve film ambalajları bile güvenli ve güvenilir bir şekilde kullanılır. İş değişikliklerini yaparken tutucuyu değiştirmeye gerek yoktur.

Universal paletleyiciler teneke, kavanoz, tepsi veya karton kutular gibi farklı yüzeylere ve geometrilere sahip çeşitli iş parçalarını kullanabilir. Schmalz hem eksiksiz ürün katmanları için çözümler hem de ürün sıralarının ele alınmasına yönelik çözümler sunar. Bir sıra tutucu, ayrı ayrı tetiklenebilen farklı vakum bölgelerinden oluşur. Böylece sıra tutucu, iş parçasını iş parçasına göre tutarak katman desenleri oluşturabilir.

Ürün sorgulama

Bir paletleme nedir?

Bir paletleyici veya bir paletleyici robotu depoda ve lojistikte kullanılır. Bir paletleyici, malları palet gibi yük taşıyıcılara yükleyen otomatik bir sistemdir. Bir paletleyici, bir portal robota veya paletleme robotuna bağlanır ve bireysel ürünleri, ürün sıralarını veya tam ürün katmanlarını işler.

Bir paletleyici ne yapar?

Bir paletleyici, ürün katmanlarını veya ürün sıralarını işler. Hattın ön tarafı paletleyici tipik olarak boş ambalajı yük taşıyıcılardan alır ve taşıyıcıya ekler. Satır sonu, paletleyici nihai ürünleri konveyörden alır ve bunları palet üzerine koyar. Depo ve intralojistlikte, bir paletleyici farklı paletlerden katmanlar alır ve böylece bunları karışık paletlerle birleştirir.

Ürün katmanı ve ürün sıraları arasındaki fark nedir?

Bir palet üzerinde, büyük olasılıkla birkaç ürün sırasından oluşan bir katman. Kavrama sistemini paletlerken veya paletten çıkarırken ya katmanı tek seferde tutar ya da satır satır tutar. Sıra tutucular farklı emme bölgelerine ayrılabilir. Her bölge bir iş parçasını tutar. Böylece, kıskacın kendisi iş parçalarını birer birer serbest bırakarak katman düzenini yaratır.

Bir paletleyicinin en büyük zorlukları nelerdir?

Paletleyicinin genellikle değişen ürünleri ve katmanları boşluklarla tutması gerekir. Kıskaç ve ek kurulum sürelerinin değiştirilmesinden kaçınılması gerekir. Schmalz'ın evrensel paletleyicileri, farklı malzemelerden ve geometrilerden çeşitli ürünleri taşır. Hatta ürün katmanları ve boşluklu ürün satırları bile Schmalz paletleyicilerini zorlamıyor.

Bir paletleyicinin faydası nedir?

Müşteriler, çeşitli katman boyutlarının, katman desenlerinin ve ürün satırlarının güvenli ve hasarsız kullanılmasından yararlanır. Böylece sürecin hızlanması nedeniyle daha yüksek verim elde edebilirler. İş değişikliklerini yaparken hiçbir kavrama değişimine gerek yoktur. Bu ayar sürelerini azaltır. Schmalz'da, yetenekli sistem tasarımcıları kişisel gereksinimlere göre kıskaçlar oluşturur.

Neden Schmalz'dan bir paletleyici?

Schmalz, vakum otomasyonunda ve ergonomik taşıma sistemlerinde pazar lideridir. Kendi lokasyonları ve satış ortakları ile Schmalz, 80'den fazla ülkede ve tüm önemli pazarlarda temsil edilmektedir. Schmalz Turkey ofisi İstanbul Tuzla'da yer almaktadır. Tüm dünyadaki varlığı nedeniyle, Schmalz mükemmel hizmet ve destek sağlayabilir.

Bir paletleyici nasıl görünür?

Schmalz'da sıra tutucular Alan Tutucu Sistemi FXP / FMP olarak adlandırılır. Sıralı tutucular, entegre bir vakum jeneratörü (FXP) veya harici vakum beslemesi (FMP) bağlantısı olan bir modelde mevcuttur.

Ürün

Ayrıca Schmalz, tüm malların taşınması için paletleme sistemi sunar; Schmalz Malzemelerin Taşıma Sistemini SPZ olarak adlandırıldı. Bu paletleyiciler, farklı bir kavrama teknolojisine sahip üç temel konfigürasyonda mevcuttur.

Vakumlu tutucu SPZ

  • Kavanozlar ve kutular gibi homojen ve kendinden kararlı ürün tabakaları için vakum sızdırmazlık süngeri
  • Esnek iş parçaları için vantuz

Mekanik tutma desteğine sahip SPZ-M

  • Karton kutular ve meşrubat gibi kararsız ve gözenekli ürün tabakalarının ek stabilizasyonu

Global vakumlu SPZ-M-C

  • Üstten tutulamayan ürün katmanları için maksimum tutma kuvveti (örneğin, karışık katmanlar ve boşluklu katmanlar)

Bir sıra tutucuda veya bir paletleyicide hangi sızdırmazlık elemanı kullanılır?

Hem sıra tutucu hem de paletleyici, bir sızdırmazlık süngeri veya vantuz ile kullanılabilir

Çabuk değiştirilebilen yapışkan özellikli sünger

  • Optimal ayar yetenekleri
  • Kısa döngü süreleri için hızlı geri gelme süresi
  • Yapışkan kalıntısı olmadan ve tabakayı temizlemeye gerek kalmadan değiştirilebilir sünger özelliği
  • 20 mm'den geniş iş parçaları için tasarlanmıştır (istek üzerine 5 vakum sıralı tasarımda)
  • İsteğe bağlı filtre opsiyonu
  • Hassas iş parçaları için iz yapmayan SU koruyucu tabakalı bir seçenek olarak mevcuttur

Push-in özellikli vantuz

  • Optimal yükseklik telafisi ve sönümleme etkisi
  • Push-in mekanizması sayesinde hızlı değiştirme
  • Çap 20 mm and 40 mm
  • FDA uyumlu silikondan üretilmiştir
  •  İsteğe bağlı ekleme filtresi ile

Selection Aid

Application features Sealing foam Suction cups
Rigid workpieces such as sheets, metal sheets, boards, sections and pallets ✓  
Flexible workpieces such as cardboard boxes, sacks, bags and trays   ✓
Elongated workpieces such as strips, sections, boards ✓  
Workpieces with rough and structured surface ✓  
Handling of smaller product layers such as jars (open or closed) and cans with a continuous edge ✓  

Bir paletleyici hangi ürünleri kullanıyor?

Üniversal paletleyiciler, kutular, kavanozlar, tepsiler veya karton kutular gibi farklı yüzeylere ve geometrilere sahip çeşitli iş parçalarını kullanabilir. İş parçaları sırayla veya tam katmanlar halinde tek tek ele alınabilir.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git