Schmalz

Pallettizzazione

I pallettizzatori Schmalz sono finiti per connessione di end-to-arm tooling. Vengono impiegati in ogni tipo di applicazione robotizzata, ad esempio su robot a portale e robot di pallettizzazione. I pallettizzatori sono realizzati su misura in base alle esigenze dei clienti e si adattano perfettamente all’applicazione e al pezzo da lavorare. Gli elementi standard configurabili consentono di ottenere una soluzione di presa economica ma personalizzata. I clienti beneficiano della vasta esperienza e del know-how degli esperti di Schmalz.

In genere, i pallettizzatori vengono impiegati sia nei processi a inizio linea che a fine linea. Si occupano delle operazioni di pallettizzazione e depallettizzazione, come il carico o lo scarico dei trasportatori. Anche gli strati con spazi vuoti, gli strati misti, gli strati intermedi, i pallet, gli imballaggi in cartone e quelli in pellicola vengono movimentati in modo sicuro e affidabile. Non è necessario sostituire la pinza di presa quando si effettuano cambi di produzione.

I pallettizzatori universali sono in grado di movimentare pezzi di vario tipo con superfici e geometrie diverse, quali lattine, vasetti di vetro, vassoi o scatole di cartone. Schmalz offre sia soluzioni per la movimentazione di strati completi di prodotti sia soluzioni per la movimentazione di file di prodotti. Una pinza di presa è costituita da diverse zone di aspirazione, che possono essere attivate singolarmente. In questo modo la pinza di presa è in grado di creare schemi di stratificazione movimentando i pezzi uno per uno.

Inchiesta sul prodotto

Che cos’è un pallettizzatore per la pallettizzazione?

Un pallettizzatore, o robot pallettizzatore, viene utilizzato nei magazzini e nell’intralogistica. Un pallettizzatore è un sistema automatizzato che preleva le merci da o su supporti di carico, come i pallet. Il pallettizzatore è collegato a un robot a portale o a un robot di pallettizzazione e effettua l’handling di singoli prodotti, file di prodotti o strati completi di prodotti.

A cosa serve un sistema di pallettizzazione?

Un pallettizzatore effettua la pallettizzazione di strati o file di prodotti. All'inizio della linea, il pallettizzatore preleva in genere imballaggi vuoti dai supporti di carico e li aggiunge al nastro trasportatore. Alla fine della linea, il pallettizzatore preleva i prodotti finali dal nastro trasportatore e li colloca sul pallet. Nel magazzino e nell'intralogistica, un pallettizzatore preleva strati da pallet diversi e li combina così in pallet misti.

Qual è la differenza tra lo strato di prodotto e le righe del prodotto?

Su un pallet, uno strato è molto probabilmente costituito da diverse file di prodotti. Durante la pallettizzazione o la depallettizzazione, il sistema di presa può movimentare lo strato in un’unica operazione oppure afferrarlo fila per fila. Le pinze di presa a file possono essere suddivise in diverse zone di aspirazione. Ciascuna zona afferra un singolo pezzo. In questo modo, è la pinza di presa stessa a creare la disposizione dello strato distaccando i pezzi uno alla volta.

Quali sono le principali sfide della pallettizzazione?

Il pallettizzatore deve spesso gestire prodotti diversi e strati con spazi vuoti. È necessario evitare il cambio della pinza di presa e i tempi di configurazione aggiuntivi. I pallettizzatori universali di Schmalz gestiscono prodotti diversi, di materiali e geometrie differenti. Anche gli strati di prodotto e le file di prodotti con spazi vuoti non rappresentano una sfida per i pallettizzatori Schmalz.

Qual è il vantaggio della pallettizzazione?

I clienti beneficiano di una movimentazione sicura e senza danni di strati di diverse dimensioni, configurazioni e file di prodotti. In questo modo possono ottenere una maggiore produttività grazie all’accelerazione del processo. Non è necessario sostituire le pinze di presa quando si cambia lavoro, il che riduce il tempo di equipaggiamento. Presso Schmalz, progettisti di sistemi qualificati realizzano pinze di presa su misura in base alle esigenze individuali.

Perché scegliere un sistema di pallettizzazione Schmalz?

Schmalz è leader di mercato nel settore dell'automazione per il vuoto e dei sistemi di movimentazione ergonomici. Grazie alle proprie sedi e ai propri partner commerciali, Schmalz è presente in oltre 80 paesi e in tutti i mercati più importanti. Schmalz Inc. ha sede a Raleigh, nella Carolina del Nord. Grazie alla sua presenza in tutto il mondo, Schmalz è in grado di fornire un servizio e un sostegno eccellenti.

Che aspetto ha un sistema di pallettizzazione?

Presso Schmalz, le pinze a fila sono denominate “Sistema di presa ad area FXP/FMP”. La pinza a fila è disponibile con un generatore di vuoto integrato (FXP) o con una connessione per l’alimentazione esterna del vuoto (FMP).

Prodotti

Inoltre, Schmalz offre pallettizzatori per la pallettizzazione di strati completi, denominati da Schmalz “Layer Gripping System SPZ”. Questi pallettizzatori sono disponibili in tre configurazioni di base con diverse tecniche di presa.

SPZ con superficie ventosa

  • Spugna di tenuta per strati di prodotto omogenei e intrinsecamente stabili, come vasetti di vetro e lattine
  • Ventose per pezzi flessibili

SPZ-M con sostegno di presa meccanico

  • Stabilizzazione supplementare di strati di prodotto instabili e porosi, come scatole di cartone e vassoi per bevande

SPZ-M-C con vuoto globale

  • Massima forza di presa per strati di prodotto che non possono essere applicati dall’alto (ad es. strati misti e strati con spazi vuoti)

Quale elemento di tenuta viene utilizzato su una pinza di presa o su un pallettizzatore?

Sia la pinza di presa che il pallettizzatore possono essere dotati sia di una spugna di tenuta che di ventose.

Spugna di tenuta con pellicola adesiva Quick-Change

  • Ottime capacità di regolazione
  • Rapido ritorno elastico per tempi ciclo brevi
  • Sostituibile senza lasciare residui di adesivo e senza necessità di pulire la piastra
  • Destinata a pezzi di larghezza superiore a 20 mm (nel design con 5 file di ventose, su richiesta)
  • Con tappetino filtrante opzionale
  • Disponibile come opzionale con strato protettivo SU per la handling senza scarse impronte di pezzi delicati

Ventose con funzione di inserimento

  • Compensazione ottimale dell'altezza e ammortizzamento
  • Sostituzione rapida grazie al meccanismo a innesto
  • Diametri da 20 mm e 40 mm
  • Realizzate in silicone conforme alle norme FDA
  • Con filtro inseribile opzionale

Aiuto alla selezione

Caratteristiche dell'applicazione Spugna di tenuta Ventosa
Pezzi rigidi quali lamiere, fogli di lamiera, pannelli, profilati e pallet ✓
Pezzi da lavorare flessibili come scatole di cartone, sacchi, borse e vassoi ✓
Pezzi allungati come strisce, profilati, tavole ✓
Pezzi con superficie ruvida e strutturata ✓
Handling di strati di prodotto più piccoli, come vasetti di vetro (aperti o chiusi) e lattine con bordo continuo ✓

Quali prodotti gestisce un sistema di pallettizzazione?

I pallettizzatori universali sono in grado di effettuare la pallettizzazione di pezzi di vario tipo, con superfici e geometrie diverse, quali lattine, vasetti di vetro, vassoi o scatole di cartone. I pezzi possono essere movimentati singolarmente, in file o in strati completi.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello