Schmalz

Petite pompe à vide

Les pompes à vide de Schmalz sont disponible en différentes tailles. L'avantage d'une petite pompe à vide réside dans sa construction compacte et légère. Le principe de fonctionnement d'une petite pompe à vide ne diffère pas de celui des autres pompes à vide.

Le composant principal d'une pompe à vide est une roue à ailettes montée de manière excentrique (A). L'air frais s'écoule par l'orifice d'admission (C). Lorsque la roue pivote, les ailettes sont poussées vers l'extérieur sous l'effet de la force centrifuge. En se déplaçant vers l'extérieur, les ailettes assurent l'étanchéité de chambres de différentes tailles (B). La rotation de la roue et l'expansion croissante des chambres provoquent la dilatation de l'air et la baisse de la pression atmosphérique. Cela crée un vide. L'air comprimé s'écoule par l'orifice de sortie (D).

L’avantage des pompes à vide réside dans le fait que la compression importante génère un haut vide. Ces pompes présentent également une capacité d’aspiration relativement élevée selon le type de pompe. Les pompes à vide sont donc particulièrement adaptées à une utilisation dans les machines de conditionnement ou à la génération centralisée du vide dans les systèmes de transfert à portail. De plus, les pompes à vide sont utilisées pour créer du vide dans la plupart des systèmes de manipulation par le vide manuels.

Avantages des petites pompes à vide

  • Construction légère et compacte

  • Hault vide avec un volume d'aspiration élevé

  • Génération du vide centralisé

Produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.