Schmalz

Small Vacuum Pump

Vacuum pumps from Schmalz are available in various sizes. The advantage of a small vacuum pump is its compact and lightweight design. The functional principle of a small vacuum pump does not differ from other vacuum pumps.

The core component of a vacuum pump is a ribbed impeller that is mounted eccentrically (A). Fresh air flows through the inlet opening (C). If the wheel rotates, the ribs are pushed outwards through the centrifugal force. When the ribs are pressed outwards, they seal chambers of different sizes (B). The rotation of the impeller and the increasing expansion of the chambers cause the air to expand and the air pressure decreases. This creates a vacuum. The compressed air flows through the outlet opening (D).

The advantage of vacuum pumps is that the substantial compression generates a high vacuum level. Pumps also have a relatively high suction rate depending on the type. Vacuum pumps are therefore particularly suited for use in packaging machines or centralized vacuum generation in gantry transfer systems. In addition, vacuum pumps are used to create vacuums in most manual vacuum handling systems.

Advantages of small vacuum pumps

  • Light and compact design

  • High vacuum with high extraction volume

  • Central vacuum generation

Products

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.