Schmalz

"Nous remplaçons le travail manuel par le vide"

Avec l'élévateur à ventouses Gripster max, Schmalz présente une solution alimentée par batterie qui redéfinit le levage et le positionnement mobiles de pièces en verre, en bois, en métal, en cloisons sèches ainsi qu'en carreaux de céramique et de pierre. Eric Wilhelm, responsable du secteur d'activité systèmes d'aide à la manutention et membre du conseil d'administration de Schmalz à Glatten, explique le système de préhension.

Eric Wilhelm, chef de l'unité "systèmes d'aide à la manutention" et membre du conseil d'administration de Schmalz in Glatten.

M. Wilhelm, Schmalz est connu pour ses systèmes relevages fixes tels que le palonnier à ventouses VacuMaster. Qu'est-ce qui vous a incité à lancer aujourd'hui un dispositif portatif fonctionnant sur batterie ?

Nos clients ont besoin de flexibilité - en particulier dans les endroits où il n'y a pas de raccords d'air comprimé et où les câbles gênent. Dans la fabrication et l'artisanat, ces situations sont nombreuses : espaces étroits, sites de travail changeants, petites tailles de lots. L'élévateur à ventouse Gripster max comble exactement cette lacune. Il apporte la technologie du vide là où la force physique ou des solutions de fortune étaient auparavant nécessaires. Notre objectif était clair : un dispositif immédiatement utilisable, fiable et facile à faire fonctionner. "Get a grip" est plus qu'un slogan - c'était notre mandat de développement.

Notre objectif était clair : un appareil prêt à l'emploi, sûr et facile à utiliser.
∼ Eric Wilhelm, chef de l'unité "systèmes d'aide à la manutention" et membre du conseil d'administration

Cela vous rapproche également du marché traditionnel de l'outillage. Jusqu'où comptez-vous vous aventurer dans les secteurs de l'artisanat et de la distribution ?

Nos clients du secteur de l'activité restent notre priorité. C'est là que nous sommes forts et que nous connaissons les procédés. Dans le même temps, nous constatons des lacunes sur le marché, en particulier au-delà des segments des bas prix et du bricolage. C'est exactement là que nous intervenons. Nous apportons notre qualité et notre fiabilité à des surfaces qui étaient jusqu'à présent mal desservies. Il s'agit notamment des applications professionnelles dans les métiers et le type de construction.

L'élévateur à ventouse Gripster max est nettement plus standardisé que vos solutions précédentes. Cela modifie-t-il votre modèle économique ? Et en quoi cela crée-t-il concrètement un nouveau marché ?

Nous nous ouvrons progressivement à de nouveaux modèles d'entreprise et canaux de distribution. C'est le marché qui détermine jusqu'où nous irons. La surface de ventouse Gripster max s'adresse précisément aux surfaces où il est actuellement nécessaire d'avoir les mains nues. Pour mettre en valeur ces applications, nous nous rapprochons de nos clients, nous appliquons notre expertise en matière de vide de manière ciblée et nous écoutons attentivement. Les idées nous viennent du terrain : les utilisateurs nous indiquent les besoins et les possibilités. C'est ce retour d'information qui nous oriente.

Technologie du vide, systèmes d'aide à la manutention, stockage d'énergie - Schmalz se développe simultanément dans plusieurs directions. Comment l'élévateur à ventouse Gripster max s'inscrit-il dans cette stratégie globale, et quels marchés visez-vous avec lui ?

Nous ciblons plus particulièrement les secteurs qui exigent une technologie du vide souple sans raccord d'air comprimé fixe. Il s'agit notamment des métiers, du montage et des petites usines de fabrication. Dans ces fixations, les gens travaillent sous une forte pression temporelle, avec des matières variées et sans infrastructure fixe. C'est la qualité Schmalz pour un public plus large. Dans le même temps, la norme internationale établie pour les batteries nous ouvre des marchés où l'alimentation en air comprimé n'est pas un problème.

Vous êtes synonyme de fiabilité des procédés et d'ergonomie. Les clients sont-ils prêts à payer le prix correspondant pour vos solutions mobiles ?

Le coût est bien sûr un facteur. Nous entrons sur un marché existant, mais nous nous concentrons délibérément sur la qualité. Les clients sont prêts à investir lorsqu'ils se rendent compte que le dispositif rend leur travail plus efficace sur le plan ergonomique et leurs procédés plus sûrs. Les fonctions intelligentes et la fiabilité contribuent directement à ces avantages.

Schmalz excelle dans le conseil et l'ingénierie. Comment traduire ces atouts dans un dispositif qui se veut simple ?

En combinant les deux. Le Gripster max est avant tout un produit standard bien construit qui cache de nombreuses applications. En même temps, nous l'avons construit pour qu'il soit adaptable. L'adaptateur à changement rapide doté d'interfaces électriques et fluidiques en est la clé. Les utilisateurs peuvent y conserver des accessoires, des manipulations supplémentaires, voire des traverses entières. Nous restons donc souples sans pour autant compliquer le produit.

L'entretien est un élément essentiel de vos systèmes fixes. Comment cela fonctionne-t-il avec un appareil portable ?

Nous repensons le service d'entretiens,et nous le faisons plus tôt. Le dispositif peut conserver un autotest via une combinaison de touches et indique immédiatement si tout fonctionne correctement. Si des réparations s'avèrent nécessaires, elles peuvent être initiées de manière entièrement numérique. Parallèlement, nous élargissons le système d'accessoires. Les utilisateurs peuvent ajuster pas à pas le Gripster max à leurs exigences spécifiques. La gamme d'applications s'en trouve ainsi élargie.

Et d'un point de vue stratégique : Le Gripster max restera-t-il un produit autonome ou évoluera-t-il vers une plateforme ?

Le monde du travail évolue : des tailles de lots plus petites, des sites de travail changeants et davantage de tâches manuelles dans le montage. C'est précisément dans cette surface que l'élévateur à ventouse Gripster max vient supplémenter le portefeuille. Il apporte à un dispositif portatif la fiabilité et la sécurité des procédés que les clients de Schmalz connaissent grâce à nos systèmes stationnaires. Ce n'est qu'un début, ce n'est pas une fin. Nous développons le produit de manière continue, comme nous le faisons pour d'autres solutions. Nous laissons délibérément ouverte la question de savoir s'il s'agira d'une plateforme complète avec différentes classes de puissance. Nous verrons où va le marché et nous réagirons en conséquence.

Mentions légales

Le système de levage par le vide Gripster max (y compris ses accessoires et pièces de rechange) n’est ni proposé, ni commercialisé, ni livrable en dehors de l’Europe, et notamment pas aux États-Unis ni en Chine. Les informations figurant sur ce site web (et dans tout support publicitaire ou documentation connexe) sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat du système de levage par le vide Gripster max (y compris ses accessoires et pièces de rechange) en dehors de l’Europe, et notamment pas aux États-Unis ni en Chine. Le système de levage par le vide Gripster max (y compris ses accessoires et pièces de rechange) ne peut pas être utilisé aux États-Unis ni en Chine.

L'élévateur à ventouse Gripster max élargit le portefeuille de Schmalz dans le domaine des systèmes d'aide à la manutention (photo : Eric Wilhelm, chef de l'unité Systèmes d'aide à la manutention et membre du conseil d'administration).

L'élévateur à ventouse Gripster max apporte la technologie du vide dans des surfaces qui nécessitaient auparavant une force physique ou des solutions de fortune.

Contact presse

L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.

schmalz@schmalz.ch

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.