Schmalz

"Portiamo il vuoto dove prima erano lavoravamo a mani nude".

Con il sollevatore ad aspirazione Gripster max, Schmalz introduce una soluzione alimentata a batteria che ridefinisce il sollevamento e il posizionamento mobile di pezzi in vetro, legno, metallo, cartongesso e piastrelle in ceramica e pietra. Eric Wilhelm, responsabile della Business Unit Sistemi di movimentazione e membro del Consiglio di amministrazione di Schmalz a Glatten, spiega la strategia alla base del sollevatore ad aspirazione.

Eric Wilhelm, responsabile della Business Unit Sistemi di movimentazione e membro del Consiglio di amministrazione di Schmalz in Glatten.

Signor Wilhelm, Schmalz è noto per i sistemi fissi come il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster. Cosa vi ha spinto a lanciare ora un dispositivo portatile a batteria?

I nostri clienti hanno bisogno di flessibilità, in particolare nei luoghi in cui non ci sono attacchi per l'aria compressa e i cavi sono d'intralcio. Nella produzione e nell'artigianato esistono molte situazioni di questo tipo: spazi ristretti, posizioni di lavoro variabili, lotti di piccole dimensioni. Il sollevatore Gripster max colma esattamente questa lacuna. Porta la tecnologia del vuoto in luoghi dove prima erano necessarie la forza fisica o soluzioni di fortuna. Il nostro obiettivo era chiaro: un dispositivo pronto all'uso, sicuro e facile da far funzionare. "Get a grip" è più di uno slogan: è stato il nostro obiettivo.

Il nostro obiettivo era chiaro: un dispositivo pronto all'uso, sicuro e di facile funzionamento.
∼ Eric Wilhelm, responsabile della Business Unit Sistemi di movimentazione e membro del Consiglio di amministrazione

Questo vi avvicina anche al mercato degli utensili tradizionali. Quanto intendete avventurarvi nei settori del commercio e della distribuzione?

I nostri clienti industriali rimangono il nostro obiettivo. È lì che siamo forti e dove conosciamo i processi. Allo stesso tempo, vediamo delle lacune nel mercato, soprattutto al di là dei segmenti a basso prezzo e del fai-da-te. È proprio qui che entriamo in gioco noi. Stiamo portando la nostra qualità e affidabilità in settori finora poco serviti. Tra queste, le applicazioni professionali nel settore dell'artigianato e della costruzione.

Il sollevatore a ventosa Gripster max è molto più standardizzato delle vostre soluzioni precedenti. Questo cambia il vostro modello di business e come crea un nuovo mercato?

Ci stiamo gradualmente aprendo a nuovi modelli di business e canali di distribuzione. È il mercato a determinare la nostra portata. Il sollevatore a superficie ventosa Gripster max si rivolge esattamente a quei settori in cui attualmente si lavora a mani nude. Per evidenziare queste applicazioni, ci stiamo avvicinando ai nostri clienti, applicando la nostra esperienza nel campo del vuoto in modo mirato e ascoltando attentamente. Le idee ci vengono dal campo: gli utenti ci mostrano dove c'è bisogno e cosa è possibile fare. È questo feedback a dettare la direzione.

Tecnologia del vuoto, sistemi di movimentazione, accumulatori di energia: Schmalz sta crescendo contemporaneamente in più direzioni. Come si inserisce il sollevatore Gripster max in questa strategia globale e a quali mercati si rivolge?

Ci rivolgiamo in particolare ai settori che richiedono una tecnologia del vuoto flessibile senza un attacco aria compressa fisso. Si tratta di settori come il commercio, il montaggio e le piccole produzioni. In questi ambienti si lavora in tempi molto stretti, con materiali diversi e senza un'infrastruttura fissa. Questa è la qualità Schmalz per un pubblico più ampio. Allo stesso tempo, lo standard internazionale delle batterie ci apre mercati in cui l'adduzione di aria compressa non è un problema.

Siete sinonimo di affidabilità dei processi e di ergonomia. I clienti sono disposti a pagare il prezzo corrispondente per le vostre soluzioni mobili?

Il costo è, ovviamente, un fattore. Stiamo entrando in un mercato esistente, ma puntiamo deliberatamente sulla qualità. I clienti sono disposti a investire quando si rendono conto che il dispositivo rende il loro lavoro più efficiente dal punto di vista ergonomico e i loro processi più sicuri. Le funzioni intelligenti e l'affidabilità contribuiscono direttamente a questi vantaggi.

Schmalz eccelle nella consulenza e nell'ingegneria. Come tradurre questi punti di forza in un dispositivo che deve rimanere semplice?

Combinando entrambe le cose. Il sollevatore a ventosa Gripster max è innanzitutto un prodotto standard ben progettato che copre molte applicazioni. Allo stesso tempo, lo abbiamo progettato per essere adattabile. L'adattatore per cambio rapido con interfacce elettriche e fluidiche è la chiave. Gli utenti possono collegarvi accessori, handling aggiuntivi o addirittura intere traverse. In questo modo manteniamo la flessibilità senza complicare il prodotto.

L'assistenza è un pezzo fondamentale dei sistemi fissi. Come funziona con un dispositivo portatile?

Stiamo ripensando l'assistenza. Il dispositivo è in grado di eseguire un autotest tramite una combinazione di tasti e mostra immediatamente se tutto funziona correttamente. In caso di necessità, le riparazioni possono essere avviate in modo completamente digitale. Allo stesso tempo, stiamo ampliando il sistema di accessori. Gli utenti possono adattare il sollevatore Gripster max passo dopo passo alle loro esigenze specifiche. Questo amplia la gamma di applicazioni.

E da una prospettiva strategica: Il sollevatore ad aspirazione Gripster max rimarrà un prodotto a sé stante o si evolverà in una piattaforma?

Il mondo del lavoro sta cambiando: lotti di misura inferiore, posizioni di lavoro diverse e un numero maggiore di attività manuali in fase di montaggio. Il sollevatore a superficie ventosa Gripster max integra la gamma proprio in questi settori. Porta l'affidabilità e la sicurezza dei processi che i clienti Schmalz conoscono grazie ai nostri sistemi fissi in un dispositivo portatile. È solo l'inizio, non la fine. Stiamo sviluppando in modo continuo il prodotto, proprio come facciamo con altre soluzioni. Non abbiamo ancora deciso se il prodotto si trasformerà in un'intera piattaforma con diverse classi di potenza. Vedremo dove si orienta il mercato e risponderemo di conseguenza.

Avviso legale

Il sollevatore a ventosa Gripster max (compresi i relativi accessori e pezzi di ricambio) non è offerto, commercializzato né disponibile per la vendita al di fuori dell’Europa, in particolare negli Stati Uniti o in Cina. Le informazioni contenute in questo sito web (e in qualsiasi materiale pubblicitario o documentazione correlata) sono fornite esclusivamente a scopo informativo generale e non costituiscono un'offerta di vendita né una sollecitazione all'acquisto del sollevatore a ventosa Gripster max (compresi i relativi accessori e pezzi di ricambio) al di fuori dell'Europa, in particolare negli Stati Uniti o in Cina. Il sollevatore a ventosa Gripster max (compresi i relativi accessori e pezzi di ricambio) non può essere utilizzato negli Stati Uniti o in Cina.

Il sollevatore ad aspirazione Gripster max amplia il portafoglio di Schmalz nel campo dei sistemi di movimentazione (nella foto: Eric Wilhelm, responsabile della Business Unit Sistemi di movimentazione e membro del consiglio di amministrazione).

Il sollevatore a vuoto Gripster max porta la tecnologia del vuoto in superfici dove prima erano richiesti forza fisica o soluzioni di fortuna.

Contatto con la stampa

Il team stampa di Schmalz sarà lieto di rispondere alle vostre domande.

schmalz@schmalz.ch

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.