Schmalz

Systèmes de préhension

Les systèmes de préhension sont utilisés dans tous les domaines de la manutention automatisée. Les domaines d'application des systèmes de préhension Schmalz comprennent, par exemple, la manipulation du bois, le conditionnement et le carton, ainsi que l'intralogistique et la manipulation de tôle. Les systèmes de préhension Schmalz fonctionnent par aspiration. C'est pourquoi on les appelle « systèmes de préhension par le vide ». Ils se répartissent en quatre catégories de produits distinctes : les systèmes de préhension de surface par le vide, les systèmes de préhension par couche de vide, les préhenseurs par le vide et les effecteurs de fin à vide. Les systèmes de préhension Schmalz sont ajustés individuellement à l'application du client et conçus en collaboration avec nos experts produits Schmalz.

Systèmes de préhension de surface pour les processus automatisés

Les systèmes de préhension de surface FXP et FMP de Schmalz séduisent par leur grande flexibilité. Ces systèmes de préhension permettent des applications telles que la palettisation, la dépalettisation, la préparation de commandes et le tri automatiques de pièces diverses. Grâce à leur force d’aspiration unique, les systèmes de préhension de surface conviennent à une grande variété de tailles et de matériaux de pièces. Le carton, le bois, les plaques de tôle, les plastiques et même les pièces comportant des ouvertures peuvent être manipulés sans effort.

Les avantages sont évidents : leur faible poids propre permet une accélération maximale des procédés tout en baissant les coûts du système, car il est possible d’utiliser des robots plus petits. La construction optimisée pour le débit réduit durablement les coûts de fonctionnement et, grâce au silencieux intégré, le niveau sonore est ramené à 74 dB(A).

Pour la manipulation de pièces compactes, les systèmes de préhension FX et FM peuvent également être utilisés. Ils élargissent vers le bas la gamme d’applications des modèles FXP/FMP plus grands et démontrent de manière impressionnante la flexibilité de la gamme de systèmes de préhension.

Les systèmes de préhension de surface par le vide de Schmalz sont équipés, selon les besoins du client, soit d’un générateur de vide intégré, soit de vannes de raccordement pour une source de vide externe.

Produits

Systèmes de préhension de couche par le vide pour la logistique d'entrepôt et l'intralogistique

Les systèmes de préhension par couches sous vide SPZ de Schmalz augmentent la capacité de production lors de la manutention automatique de produits et de pièces dans de nombreux secteurs d’activité. Les domaines d’application des systèmes de préhension par couches de Schmalz comprennent, par exemple, la palettisation et la dépalettisation par couches d’une grande variété de marchandises, ou encore leur utilisation dans les entrepôts et l’intralogistique. Le système de préhension de couche par le vide SPZ permet la manutention de couches comportant des espaces vides, de couches mixtes, de couches intermédiaires, de palettes, d’emballages en carton et d’emballages sous film. Grâce à une combinaison unique de technologie du vide et de soutien mécanique, même les palettes incomplètes peuvent être chargées et déchargées.

Pour les applications typiques de certains secteurs d'activité, Schmalz a développé des systèmes de préhension par couches spécifiques à chaque secteur d'activité : le système de préhension SPZ Glass manipule des couches de verres et de canettes, tandis que le système de préhension SPZ Conditionnement effectue la palettisation et la dépalettisation de cartons ou de plateaux de boissons. Le système SPZ Logistics est utilisé dans la logistique d’entrepôt et l’intralogistique et manipule diverses couches de produits. Le système de préhension SPZ Nesting a été développé pour la désempilage de plaques de bois ou de tôle découpées de manière optimisée.

Schmalz propose une large gamme d’accessoires pour ses systèmes de préhension par couches. Une unité de capteurs en option optimise les temps de cycle. La détection du vide et la surveillance des pièces renforcent la sécurité du processus. Pour éviter les collisions, il est possible d’intégrer un système de surveillance des collisions dans la fixation flottante du système de préhension. Le convertisseur de fréquence en option permet de réguler la turbine indépendamment de la pièce et du procédé. La consommation en énergie du système de préhension peut ainsi être réduite de trente à soixante-dix pour cent. La version spéciale pour la congélation est recommandée pour les applications où la température est très basse (jusqu’à -30 °C).

Produits

Systèmes de préhension sur mesure

L'araignée de préhension par le vide SSP constitue la base des solutions sur mesure proposées par Schmalz pour les effecteurs de fin. Grâce à un catalogue complet comprenant plus de 3 500 composants standardisés pour le vide, le système de préhension peut être configuré en fonction de l'application spécifique. Les domaines d’application du système de préhension SSP sont ainsi très variés : il est utilisé dans l’automatisation des cycles de fabrication, d’assemblage et de contrôle qualité, dans la connexion de robots aux presses et aux centres de pliage, ainsi que dans l’automatisation des presses à injection de plastique, des machines d’emboutissage profond, des machines laser et des poinçonneuses. Les matériaux qu’un système de préhension SSP peut manipuler sont variés : profilés métalliques, ébauches, pierre, matériaux en feuilles, éléments de carrosserie, composants en verre et en céramique, modules solaires, etc.

Produits

Systèmes de préhension pour les procédés de conditionnement à grande vitesse

Pour les applications de préparation et de placement avec des robots Delta, SCARA ou à bras articulé, Schmalz a développé l'effecteur de fin de préhension par le vide VEE. Ce système de préhension est utilisé pour le remplissage entièrement automatique de cartons dans des encaisseuses ou dans le cadre de procédés de conditionnement primaire et secondaire. Grâce à sa flexibilité unique, le système de préhension VEE est adapté à une utilisation sur des machines d'emballage souples nécessitant des changements fréquents de format. L'effecteur de fin VEE peut être équipé d'un grand nombre de ventouses différentes, ce qui permet la manipulation de divers matériaux.

Produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier