- ARTICOLO SULL'ELIMINAZIONE GRADUALE
Sistema di presa a vuoto su superfici FXP/FMP
- Ventosa universale per la pallettizzazione, confezionamento e selezione
- Dimensioni: 442 x 130 fino a 1.432 x 130 mm
- Elemento di tenuta: spugna di tenuta, ventosa
I sistemi di presa trovano impiego in tutti i settori della movimentazione automatizzata. Tra i campi di applicazione dei sistemi di presa Schmalz figurano, ad esempio, la movimentazione legno, imballaggi e cartone, nonché l’intralogistica e la lavorazione della lamiera. I sistemi di presa Schmalz funzionano a vuoto. Per questo motivo vengono definiti sistemi di presa a vuoto. Si suddividono in quattro diverse categorie di prodotto: sistemi di presa ad area, sistemi di presa a strato di vuoto, ragni di presa a vuoto ed effettori terminali a vuoto. I sistemi di presa Schmalz vengono adattati individualmente all’applicazione del cliente e progettati in collaborazione con i nostri esperti di prodotto Schmalz.
I sistemi di presa ad area FXP e FMP di Schmalz convincono per la loro grande flessibilità. Questi sistemi di presa consentono applicazioni quali la pallettizzazione automatica, la depallettizzazione, il confezionamento e la selezione di pezzi diversi. Grazie alla loro forza di aspirazione unica, i sistemi di presa ad area sono adatti a pezzi di diverse dimensioni e materiali. Cartone, legno, fogli di lamiera, plastica e persino pezzi con aperture possono essere movimentati senza alcuno sforzo.
I vantaggi sono evidenti: il peso a vuoto ridotto consente la massima accelerazione del processo e, al contempo, abbassa i costi di sistema poiché è possibile utilizzare robot più piccoli. Il design ottimizzato per il flusso riduce i costi di gestione a lungo termine e, grazie al silenziatore integrato, il livello sonoro viene ridotto a 74 dB(A).
Per la movimentazione di pezzi compatti è possibile utilizzare anche i sistemi di presa FX e FM. Questi ampliano verso il basso lo spettro di applicazione dei modelli più grandi FXP/FMP e dimostrano in modo impressionante la flessibilità della gamma di sistemi di presa.
I sistemi di presa ad area di Schmalz sono dotati, a seconda delle esigenze del cliente, di un generatore di vuoto integrato oppure di valvole di collegamento per una fonte di vuoto esterna.
I sistemi di presa a strati a vuoto SPZ di Schmalz aumentano la capacità produttiva durante la movimentazione automatica di prodotti e pezzi in numerosi settori industriali. Tra i campi di applicazione dei sistemi di presa a strati di Schmalz figurano, ad esempio, la pallettizzazione e la depallettizzazione a strati di un’ampia gamma di merci o l’impiego nei magazzini e nell’intralogistica. Il sistema di presa a strati SPZ consente la movimentazione di strati con spazi vuoti, strati misti, strati intermedi, pallet, imballaggi in cartone e imballaggi in pellicola. Grazie a un’innovativa combinazione di tecnologia del vuoto e supporto meccanico, è possibile caricare e scaricare anche pallet incompleti.
Per applicazioni tipiche in determinati settori industriali, Schmalz ha sviluppato sistemi di presa a strati specifici per settore: il sistema di presa SPZ Glass movimenta strati di vetro e lattine, mentre il sistema di presa SPZ Packaging effettua la pallettizzazione e la depallettizzazione di cartoni o vassoi per bevande. Il sistema SPZ Logistics viene impiegato nella logistica di magazzino e nell’intralogistica e movimenta vari strati di prodotti. Per la disimpilatura di lastre di legno o di fogli di lamiera ottimizzati per il taglio è stato sviluppato il sistema di presa SPZ Nesting.
Schmalz offre per i propri sistemi di presa a strati un’ampia gamma di accessori. Un’unità sensore opzionale ottimizza i tempi ciclo. Il rilevamento del vuoto e il monitoraggio dei pezzi aumentano la sicurezza del processo. Per proteggere da eventuali collisioni, è possibile integrare un sistema di monitoraggio delle collisioni nell’attacco flottante del sistema di presa. Il convertitore di frequenza opzionale consente di regolare il soffiante indipendentemente dal pezzo e dal processo. Di conseguenza, il consumo di energia del sistema di presa può essere ridotto dal trenta al settanta per cento. La speciale versione per congelamento è consigliata per applicazioni in cui la temperatura è molto bassa (fino a -30 °C).
Il ragno di presa a vuoto SSP costituisce la base delle soluzioni personalizzate di Schmalz per l’end-to-arm tooling. Grazie all’ampio catalogo con oltre 3.500 componenti standardizzati per il vuoto, il sistema di presa può essere configurato in base alla specifica applicazione. I campi di applicazione del sistema di presa SSP sono quindi molto versatili: viene impiegato nell’automazione dei flussi di handling nei processi di produzione, assemblaggio e controllo qualità, nel collegamento di robot in presse e centri di piegatura, nonché nell’automazione di presse a iniezione per materie plastiche, macchine per imbutitura, macchine laser e punzonatrici. I materiali che un sistema di presa SSP è in grado di movimentare sono molteplici: profilati metallici, semilavorati, pietra, materiali in piastre, parti di carrozzeria, componenti in vetro e ceramica, moduli solari e così via.
Per le applicazioni “pick and place” con robot delta, SCARA o a braccio articolato, Schmalz ha sviluppato il sistema di presa VEE. Il sistema di presa viene utilizzato per il riempimento completamente automatico di scatole di cartone nelle incartonatrici o nei processi di imballaggio primario e secondario. Grazie alla sua straordinaria flessibilità, il sistema di presa VEE è adatto all’impiego in macchine di confezionamento flessibili che richiedono frequenti cambi di formato. Il sistema di presa VEE può essere dotato di un numero ampio di ventose diverse, il che consente la movimentazione di vari materiali.