Schmalz

Ventouses à vide

La ventouse assure le lien entre la pièce et l'installation de manipulation. Elle est composée de la ventouse (pièce en élastomère) et d'un élément de raccord.

Apprenez-en plus sur les formes des ventouses et leurs matières. Vous trouvez également là un aperçu sur les matières. Tenez également compte du fait que les ventouses requièrent une certaine procédure de stockage et de nettoyage.

La ventouse est utilisée pour saisir et déplacer une pièce dans une installation ou sur un robot. La ventouse ne colle pas à la pièce en l'aspirant, mais la pression ambiante (pression atmosphérique) plaque la pièce contre la ventouse ou la ventouse contre la pièce. A cet effet, la pression ambiante doit être plus élevée que la pression entre la ventouse et la pièce.On obtient cette différence de pression en raccordant la ventouseà un générateur de vide. Le générateur de vide aspire l'air entre laventouse et la pièce – on parle également d'« évacuation » pourdésigner ce phénomène.

La dépression nécessaire est générée dès que la ventouse touche la surface de la pièce et l'isole de la pression ambiante. La force de prise d'une ventouse s'obtient en multipliant la différence de pression par la surface effective de la ventouse. La force de prise F peut donc être calculée à l'aide de la formule suivante :

F = Δp x A

F = force de prise

Δp = différence entre pression ambiante et pression du système

A = surface effective de la ventouse (surface alimentée en vide)

La force de prise est ainsi proportionnelle à la différence depression et à la surface. La force de prise augmente à mesure quela différence entre la pression ambiante et la pression dans la ventouse ou que la surface effective de la ventouse augmente. Ainsi, il est possible de faire varier la force en modifiant les paramètres de différence de pression et de surface.

Vous trouvez des informations supplémentaires relatives à la conception des différents composants dans les données techniques et différents exemples de calcul avec des éventualités d'application concrètes.

Vous trouvez, dans notre aide à la sélection, des informations et des consignes relatives à la sélection de la ventouse à vide appropriée.

Produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier